处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

世界首创可成形LED背光源提供柔性设计

世界首创可成形LED背光源提供柔性设计
来源:电子发烧友 时间:2012-09-06

Lumex宣佈业界首创的QuantumBrite可成形 LED 背光源 。採用该新型可成形LED 背光源,可以将孔切割成几乎任何形状 (例如,以为电路板上的开关或其他元件留出空间) 的背光源。这种可成形柔性 LED 背光源技术组合在业内独一无二。并为各种新型 LED 背光源应用开启了机会之门,这些应用可完全自订,能在平面及曲面上呈现为任何形状、尺寸或颜色。这项新型背光源技术可提供的亮度高达20cd/m2,这令其成为需要不刺眼、自然的柔和光照应用的理想选择。

超薄的QuantumBrite LED 背光源视区外形高度仅 0.125mm,较传统 LED 背光源技术薄 97%,而较其他柔性 LED 背光源技术薄79%。外形高度仅比一张标準书写纸略微厚一点。超薄的表面具有各种经过专门设计的纹理,增强了光照分佈,较其他柔性背光源均匀光照分佈强度提高了 30%。

新型可成形 LED 背光源较电致发光 (EL) 背光源可节省高达 30% 的成本,较光纤背光源可节省 50% 的成本。

新型 QuantumBrite 可成形 LED 背光源是需要柔和与自然光照应用的理想选择。所提供的光线亮度足够应付视觉要求很高的场景 (例如,在漆黑的电影院中杯架周围的光源,或飞机舱内的指示牌光源),但却足够柔和而不至于令人不适 (例如,在机动车灯或路边照明应用场合,光线的亮度不影响司机的视野非常重要,或者水疗馆需要柔和不刺眼的光照)。这种业界首创的新技术为包括突显标章和间接照明在内的许多各种各样的创新应用开启了机会之门。超薄的外形高度使得该项技术尤其适合紧凑型可携式装置应用场合,而材料的柔韧性使得在平面或曲面上使用这项技术成为可能。应用包括:

• 服装 (可搭配到服装和时尚配饰中,如手錶、帽子或 T 恤);

• 家电 (包括标章照明、冰箱显示幕背光和非传统应用,如冰箱把手照明);

• 机动车/飞机 (包括标章、开关和仪錶盘照明、舱内照明、车体装潢/车辆装饰);

• 医疗设备技术 (包括面板指示灯和医疗影像设备、显示器、除颤器、输液泵、血液/气体分析仪和唿吸器上的标章/显示器背光);

• 工业控制技术 (包括气温控制、AMR 计量和驱动控制显示器);

• 零售和娱乐 (包括店内局部照明、电影院和水疗馆应用、货架展示);

「2010 年底,Lumex代柔性LED 背光源技术的引入代表了这项技术迈入了激动人心的新时代,而且为平面和曲面上的新型应用开启了机会之门,」Lumex 产品设计工程师 Steve Sievers 解释道。「新型可成形LED 背光源技术效能更强,外形更薄并提供了前所未有的柔性设计。工程师现在可以很简单地「切割」背光源,使其围绕他们电路板上可能存在的任何障碍物,从而创造为其独一无二的应用而化的产品。」

QuantumBrite 可成形 LED 背光源技术亦提供免费的整合支援。Lumex 技术设计专家可以将背光源与 LED、LCD、光导管、开关、连接器及其他关键元件整合,以建立可以使单个应用效能和效率化的解决方案。

符合 RoHS 标準的 QuantumBrite 可成形背光源技术提供各种自订尺寸。定价取决于订购的尺寸和数量,1.0”2 到 5.0”2 尺寸的价格大约分别为 $1.50 至 $5.00。生产交付期从六週到八週不等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次