• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Silicon Labs 8位单片机系列产品 集成高精度传感器

来源:中国电子网
时间:2012-09-06

分享至:

高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司,NASDAQ:SLAB)近日宣布推出高性能8位 单片机 (MCU)系列产品,该系列产品集成更大温度范围内精度的温度 传感器 ,且无需校准,是Silicon Labs在混合信号产品领域取得的成果。通过在极小封装内集成高性能模拟外设和极速8051CPU内核,新型C8051F39x/7xMCU系列产品为光传输模块、传感器接口以及电风扇、烘干机、吸尘器、遥控玩具车等无刷直流电机应用提供优化的解决方案。

许多消费类和工业应用都需要高精确度温度传感器,方便为板上元器件(例如传感器、激光器和电源等)在温度变化范围内调整运行状态。C8051F39x/7xMCU片上温度传感器提供更大温度范围(高达105°C)内±2°C的精确度,且无需校准。C8051F39x/7x系列产品比其他同类MCU产品的温度精度高5倍,而且通过改进温度补偿处理例程,可获得更好的终端产品可靠性。此外,与其他MCU产品不同的是,该系列MCU产品中的温度传感器无需工厂校准,从而降低生产成本。

C8051F39x/7xMCU比其他方案小30%以上,是空间受限型应用(如光学收发器模块)的理想选择。该系列MCU产品具有极高的集成度,集成温度传感器、晶体、差分模拟数字 转换器 (ADC)、电压参考和两个数字模拟转换器(DAC),从而进一步降低BOM成本和PCB面积。片上模拟外设使开发人员限度减少分立器件,降低0.30美元以上BOM成本。此外,该系列MCU产品创新的Crossbar技术,使开发人员灵活的分配外设功能到指定引脚位置上,易于系统布局布线,并减少引脚冲突。

C8051F39x/7xMCU系列产品基于专利技术的管线式架构8051内核,是其他同类产品CPU性能的2.5倍(高达50MIPS)。高分辨率脉冲宽度调制(PWM)可处理更复杂的逻辑,为电机控制应用提供更高电机速率范围和更高效率。此外,C8051F39x/7xMCU系列产品支持4级中断优先级,允许在实时应用中进行快速中断处理。

C8051F39x/7xMCU满足业界对低功耗和绿色能源的需求,工作模式下具有160?A/MHz的超低功耗,与其他产品相比功耗节约高达80%。低功耗工作模式可减少自热,对于便携式应用中延长电池寿命、空间受限/封闭应用(例如光收发器)都是极其重要的。

C8051F37x系列产品是Silicon Labs首批集成512字节EEPROM的MCU,与标准闪存相比,可支持10倍以上写入/擦除次数(1Mvs.100k典型值)和更快的编程时间(3.5msvs.112ms)。增加的写入/擦除次数对于无线传感器节点和数据记录仪等应用是非常有用的,因为此类应用通常需要持续不断的把数据写入存储区。更快速的编程时间对于工业控制和光学模块等应用很有必要,因为他们对校准周期有严格的要求。

Silicon Labs公司副总裁及单片机产品线总经理Mike Salas表示:“新型C8051F39x/7xMCU充分利用我们公司混合信号技术,在保证产品成本、性能和尺寸的前提下,提供增强的片上模拟外设,例如:高精度温度传感器。

我们的客户需要将更多功能集成到更小尺寸封装,而我们的长处就在于能够设计出在计算能力、集成度、功率和模拟性能方面好的MCU。”

标签 转换器 传感器 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻