处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

带智能数字控制功能GreenChip LED驱动解决方案

带智能数字控制功能GreenChip LED驱动解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-05

(NASDAQ:NXPI)今日发布了SSL21101——GreenChip™ LED驱动器IC全新系列的首款产品,采用智能数字控制(SDC)技术。SSL21101集成智能数字控制功能,采用紧凑型模拟设计,具有更出色、更精确的系统性能,同时精简了物料清单,可为15 W的非调光型高性能LED应用提供理想的解决方案。



恩智浦半导体 电源 和照明解决方案事业部副总裁兼总经理Stephane Curral表示:“智能数字控制是LED照明技术的一大进步,随着既有利于实现极高性能水平、又有助于降低系统成本的优化算法的推出,该技术将开创一片新的天地。通过在传统模拟系统中提供数字内核,工程师可以更轻松地进行微调,针对具体的LED设计实现效率、电流调节和系统成本的适当平衡,使灵活性远远超过纯模拟解决方案。”



SSL21101是一种单级解决方案,设计用于驱动返驰或降压-升压配置中的LED器件,同时能实现极高的效率——视具体应用可达90%,并对输出电流进行高精度控制。在SSL21101中,智能数字控制功能具有两种模式,专门针对具体的地区监管要求进行了优化。在高功率因数模式下,PF额定值高于0.95,总谐波失真(THD)限制在20%以下。低纹波模式使LED电流纹波降至1%以下,从而可使用更小的电解电容来实现极紧凑的设计。



SSL21101具有高集成度、功能丰富、尺寸小的特点,内置一个高电压电源 开关 和一个允许直接用整流市电电压启动的电路,同时配备了完整的保护功能。借助SSL21101,终应用只需要18个元件,大大精简了物料清单——批量生产情况下,不包括LED的完整系统eBOM的成本还不到1.30美元。

产品特点如下:

•非调光型LED驱动器,功率15 W,电压范围为100 V至230 V(市电电源)
•智能数字控制,提供两种模式:高功率因数(>0.95),低纹波(<1%)
•内置700V MOSFET
•效率可达90%,视具体应用而定
•初级侧检测(无需光耦合器)
•优质的电流源特性,不受市电电压、LED电压、温度和线圈差异的影响
•电流精度优于3%
•多种内部保护功能,包括短路保护、内部过温保护(OTP)、LED短路保护、LED开路保护和欠压锁闭保护(UVLO)
•NTC输入引脚可限制LED温度
•SO14封装

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次