处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

数字信号控制器在太阳能发电的逆变器方案

数字信号控制器在太阳能发电的逆变器方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-05

【导读】在很多西方国家的私人住宅上面都会安装一个太阳能电池板,把太阳能转化为居家用电,没有人在家的时候,太阳能电池板发出来的电可直接送入电网中,电网对发出的电进行计量,当家里要用电的时候,它会把发出来的电和你所使用的电进行扣除,可以节省很大一笔电费。现在,Freescale的解决方案可以实现逆变器并网功能,还可以把发出的电先储存下来,听Freescale Senior FAE,Frank Fu地讲解…

本文整理自
Freescale Senior FAE Frank Fu 2012工业应用开发者论坛 上 的演讲,点击下载演讲PDF

大家好,我是飞思卡尔的工程师,我叫付志强。今天很高兴能在这里给大家介绍我们公司的产品。那么接下来我要介绍的是我们公司的数字信号控制器以及用我们的数字信号控制器在太阳能发电上面的逆变器的一个应用。

首先,我就简单给大家介绍一下关于 电源 管理和电源转换方面的一些解决方案。那么电源管理主要包含了比如说通信电源,服务器的电源。比如说我们电脑上或者服务器上面用的UPS,还有各种各样的逆变器,还有太阳能发电,风力发电,所有这些应用场合都需要用到电源管理和电源转换的这些设备。那么针对这些应用,我们公司提供了各种各样相应的处理器,那么针对简单的模拟的交流到直流的 开关 电源,那么我们公司提供了一系列的8位的单片机。那么针对一些要求比较高的数字化的交流到直流的开关电源,那么我们提供了相应的数字信号处理器。那么针对UPS,不管是在线的还是离线式的,那么我们也有相应的8位单片机和数字信号控制器。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次