处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三星电子采用安立公司快速测试设计(RTD)和MD8430A进行LTE多媒体广播展示

三星电子采用安立公司快速测试设计(RTD)和MD8430A进行LTE多媒体广播展示
来源:EEWORLD 时间:2012-08-30

三星电子 有限公司——数字媒体和数字融合技术的全球,已经成功地展示了对使用多媒体广播多播服务(eMBMS)技术的LTE广播服务清晰的接收能力,而三星电子有限公司正是使用了 安立公司 (www.anritsu.com)的 快速测试设计(RTD) 和 MD8430A 来模拟LTE eMBMS网络环境用来开发和测试。

安立公司信令测试仪MD8430A

eMBMS技术允许将LTE网络基础设施用于广播服务,例如电视。它使运营商能够根据需要调整覆盖范围和容量,从而更有效地利用网络资源。三星电子和Anritsu安立公司(两个在新移动技术中的长期)合作,将这一新技术推向市场。

安立公司的RTD提供了一套丰富的测试功能,并且采用快速灵活的流程图作为脚本设计方式。三星的工程师们使用RTD的流程图方法设计出eMBMS演示脚本,并通过安立公司的MD8430A LTE信令测试仪进行测试模拟。

“安立感到高兴的是,世界上的手机制造商——三星已选择了RTD和MD8430A的技术能力,以验证eMBMS能力在其设备中的应用” 安立公司的执行副总裁Kenji Tanaka说, “在竞争激烈的市场,降低产品的推出周期是成功的关键。三星的演示表明了安立公司的RTD是如何帮助LTE设备制造商获得成功的”。

“从一开始的LTE发展计划,我们就已经在使用安立公司的测试设备”,三星电子的执行副总裁Inyup Kang说, “安立公司的RTD和MD8430A为我们在LTE设备市场的地位做出了重大贡献。”

关于安立
安立公司(www.anritsu.com)是一个具有超过110年历史的创新通信解决方案供应商。公司提供测试和测量解决方案,包括无线,光学,微波/ RF及数字仪器,运营支撑系统和解决方案,可用于R&D,制造,安装和维修。安立公司还提供精密微波/ RF元件,光学器件,通信产品及系统的设计,以及高速设备。随着OSS控制解决方案,使安立公司能够为现有及下一代有线和无线通信系统和服务供应商提供完整的解决方案。安立公司拥有约4000名员工,产品在全球90多个国家都有销售。

关于三星电子
三星电子有限公司是半导体,电信,数字媒体和数字融合技术的全球,2011年综合销售额为143.1亿美元。跨越72个国家共有197个办事处,员工约206,000人,公司通过两个独立的组织来协调其9个独立的业务单位:数字媒体和通信,包括视觉显示,移动通信,电信系统,数字家电,IT解决方案,数码影像;另一个是设备解决方案,包括记忆体,系统LSI和LED。其业界的成就在经济,环境和社会范围内都得到认可,三星电子在2011年道琼斯可持续发展指数中被评为全球可持续发展的技术公司。欲了解更多信息,请访问www.samsung.com。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次