• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

CSR SiRFatlasVI™车载信息娱乐平台重新定义性价比标准

来源:21ic
时间:2012-08-30

分享至:

21ic讯 CSR公司今天在深圳召开了其2012汽车产品事业部客户大会,向中国市场正式发布的SiRFatlasVI信息娱乐系统SoC并且介绍了汽车产品事业部的其它产品。共有超过200名来自相关行业的决策制定者、技术专家、工程师、战略合作伙伴出席了本次大会。针对高性能、主流的车载信息娱乐系统,以及移动互联网与便携式导航设备而设计的SiRFatlasVI™是CSR一代颇具价值优势的导航、多媒体及连接解决方案。SiRFatlasVI可以帮助制造商迅速开发,为市场带来令人振奋的崭新 OEM 及后装产品,这些产品可以同时实现多种功能,提供出色的用户体验。

CSR公司业务部高级副总裁Anthony Murray说道:“我们对SiRFatlasVI™平台的性能进行了重大提升,得益于这一点,现在当驾驶员使用3D导航或进行免提通话的同时,乘客依然可以通过Wi-Fi®在其笔记本电脑上看电影、听音乐和浏览网页。我们相信,我们是家以如此低价位提供这一功能的企业。借助SiRFatlasVI,CSR再一次为主流信息娱乐解决方案树立了全新的性价比标准,而依靠我们本地的研发与支持中心,我们正在以的市场定位,帮助客户迅速进入市场,以相关或差异化的产品充分把握市场机遇。”

SiRFatlasVI SoC的特色

SiRFatlasVI SoC 与以前的SiRFatlasV™芯片相比,在几乎相同的BOM成本下,CPU速度和图像处理能力分别是原来的3倍,多媒体性能则是原来的6倍。这些性能的提升使驾驶员能够体验到更加流畅的用户界面、更丰富的地图信息,以及在导航的同时实现多媒体回放功能。

SiRFatlasVI SoC集成了高灵敏度的多卫星全球导航卫星系统(GNSS)引擎,处在可运行状态的系统可支持全球四大导航系统:GPS和今天的GLONASS™,伽利略®和北斗™(只需简单升级软件即可。多卫星全球导航卫星系统(GNSS)的支持具有很大的灵活性,即使在充满挑战的环境中(如城市峡谷),卫星接收和位置跟踪也有了很大改进。

集成的ARM Cortex™-A9应用处理器可产生高达2000 DMIPS的速度,先进的应用支持多操作系统。凭借ARM NEON™多媒体加速器的支持,多媒体性能能够提高30%至40%,可实现高达720p的解码支持。客户可以选择采用新的POWERVR®3D图形加速器内核,也可以选择低成本的2D内核。

集成内存控制器支持16位DDR3/DDR3L和DDR2内存技术。 SiRFatlasVI SoC支持60-bit ECC NAND以及SDXC、SLC NAND flash和eMMC以及SPI flash的直接启动。 DDR3和NAND提供较低的总BOM成本以及其它集成的外围设备。

广泛集成的I/O和模拟功能,包括两个USB接口、UART/I2S/SPI/I2C、摄像头和触摸屏接口以及音频编解码器,组成了整个SiRFatlasVI解决方案。

CSR平台优势

CSR SiRFatlasVI所提供的成本、性能和快速推向市场的优势,是CSR 多年来凭借车载导航产品的积累不断开发针对性的功能和优化的直接结果。SiRFatlasVI以及Synergy™技术是信息娱乐平台的核心,该平台使客户能够更快、更轻松地基于CSR的位置、多媒体和连接解决方案开发完整的产品和支持软件,其BOM成本也具有高度竞争优势。

CSR平台可以更方便地添加行业的CSR蓝牙®、蓝牙低功耗、Wi-Fi和Wi-Fi Direct®无线连接产品,以及CSRG3000系列GNSS射频前端。CSR硬件平台由众多成熟的软件提供支持,包括SiRFDRive® 和SiRFDiRect™导航推算,SiRFInstantFix™扩展星历表,多媒体播放器、蓝牙栈及配置文件,Wi-Fi驱动,aptX®音频编解码,CVC™回声消除与噪音抑制软件。

CSR为每一位客户预集成并预优化这些硬件及软件组件,确保不仅提供更好的性能,而且显著缩短开发周期,从而客户无需自己付出辛苦的劳动去集成并优化这些不同的技术。正是基于这些,客户可以直接从一家厂商获得对其整个解决方案的支持,直接从CSR设在本地的研发团队获得。

上市及价格

SiRFatlasVI SoC支持Windows CE® 6.0, Android® 4.0 和 Linux®操作系统,现已向客户提供样品。预计在10月中旬以工业及车载BGA封装方式量产,并提供全面达标的BSP。请与CSR公司联系了解价格信息。

标签 OEM 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

更多新闻