处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

tvs二极管和esd二极管能互换吗,ic元器件交易网来科普!

tvs二极管和esd二极管能互换吗,ic元器件交易网来科普!
来源:网络整理 时间:2024-03-22

一直以来都有很多人分不清楚tvs二极管和esd二极管区别,甚至将二者混淆使用,而实际上大多数情况下二者是没办法混淆使用的。为了让用户在批量采购二极管时可以有更多参考,接下来分享下ic元器件交易网上关于两种二极管的介绍。

ic元器件交易网TVS二极管/ESD抑制器 


封装不同便于识别

我们在购买tvs二极管和esd二极管时,先要清楚在实际应用中二者有很多区别,非常明显的就是封装不同。当我们拿到二极管时如果看到其有2个引脚,则是tvs二极管,常用的封装有DO-218AB、SMA/DO-214AC、SMB/DO-214AA、SMC/DO-214AB,对比之下esd二极管往往是两个以上引脚,而且常见的封装也不同,像SOT-23,SOD-523,DFN0603等都是esd二极管。

功率范围和导通电压不同

提到TVS和esd二极管时区别时,还要看功率范围和导通电压。其功率方式TVS二极管更大而且范围广,在200W到6000W之间有很多,而对比之下esd二极管时功率小,主要集中于50W到500W这个范围。还有esd二极管比较特殊的是其正负向导通电压为vdd和-vdd,这也是两种二极管的不同。

实际应用表现不同

对于tvs二极管和esd二极管来说,两种二极管在电路中表现不同,其中像TVS二极管常用于输入端的浪涌抑制器和输出端的电压保护器,这是因为其足够稳定可以应对雷击等突发情况,而esd二极管主要是输入输出接口和静电敏感的电路中,针对的带电体也是像人体静电和空气放电这样微弱的电流。

综上所述就是tvs二极管和esd二极管的区别,当我们清楚这些后就可以更准确的选择适合我们的二极管,还有在中等功率下对二极管没有保护要求时tvs二极管和esd二极管可以互换使用,详细可以在ic元器件交易网上了解。

 


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)