处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

汽车与电子化 日本保险公司开始提供iPhone用碰撞报警应用

汽车与电子化 日本保险公司开始提供iPhone用碰撞报警应用
来源:日经电子 时间:2012-08-30


 
图1:以安全驾驶辅助为目的、供汽车驾驶员使用的iPhone应用“Safety Sight”的应用示例

    损害保险日本和日本兴亚损害保险共同开发出了以安全驾驶辅助为目的、供汽车驾驶员使用的智能手机免费应用“Safety Sight”(图1)。该应用的iPhone版已于2012年8月27日开始提供,据称2012年10月还将提供Android版。

  Safety Sight配备当前方车辆接近时发出警报声的“前方车辆接近报警”功能(图2)。通过对驾驶中的前方影像实施分析(形状及大小等),由智能手机推测与前方车辆的车间距离,当判断出急速接近的情况时就发出警报。在以20km/h的速度行驶的过程中,当车间距离接近6m时,就会发出警报声。而车速为40km/h时的报警距离为16m,车速为100km/h时的报警距离为40m。

  该应用启动时,iPhone的屏幕会在摄像头捕捉到的影像上重叠显示代表前方行驶车辆的图形以及与前方车辆的距离信息。除了前方车辆接近警报之外,还配备有以声音方式告知前方车辆已起动的“前方车辆起动通知功能”。

还配备有行驶记录仪及安全驾驶诊断功能

  另外,Safety Sight还配备有“行驶记录仪”功能。在驾驶中,智能手机感知到紧急制动及碰撞等冲击时,会自动录制并保存碰撞前后数十秒间的前方影像。而且,录制后还会显示警察及急救联系方式,以及损保日本及日本兴亚损保的事故联系方式。

  此外,还具备在驾驶中通过分析智能手机感知到的摇晃、位置信息及前方影像,检测车速、紧急加速、紧急制动及车间距离等数据,实施“安全驾驶诊断”的功能(图3)。

  顺便提一句,这些功能是在快美特(CARMATE)的技术协助下实现的 。

图2:“前方车辆接近警报”功能的画面

图3:“安全驾驶诊断”功能的画面

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次