处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

雷凌科技WiFi芯片解决方案受认可

雷凌科技WiFi芯片解决方案受认可
来源:北京商报 时间:2012-08-29

 近日,联发科技子公司雷凌科技的WiFi芯片解决方案已经被WiFi联盟选为WiFi CERTIFIED TDLS认证测试平台。

WiFi CERTIFIED TDLS能使任何两个无线装置在既有的网络下,无需繁琐的用户设定,即能通过无线基地台的桥接自动建立起安全的点对点联机,接着就能跳过基地台,直接用加倍的带宽做快速有效的数据传输,将大幅提升用户体验。此外,WiFi CERTIFIED TDLS的数据加密机制构建在主流的WPA2规格上,让TDLS的联机安全无虞。

联发科技无线连接事业部总经理蔡守仁表示,WiFi CERTIFIED TDLS可使WiFi装置之间快速建立安全的点对点连接,提高传输速率,降低延迟和避免干扰,从而提高用户满意度与WiFi网络性能。联发科技产品的高性能、高整合度及可靠性将使WiFi CERTIFIED TDLS认证标准普及到更多的消费类产品。

作为全球IC设计领导厂商,联发科技专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域。其提供的芯片整合系统解决方案,包含无线通讯、高清数字电视、光储存、DVD及蓝光等相关产品领域,均处于市场领导地位。目前,联发科技的高性能无线通信解决方案,已经应用于智能手机、平板电脑、个人电脑以及无线基站/路由器等设备上。

去年3月,联发科技并购雷凌科技,期望能在智慧型手机产品缩小与竞争对手高通及博通在研发及产品竞争力上的差距。目前,雷凌科技的解决方案已量产,并在多项无线装置中得到广泛采用。

 

相关新闻:【更多新闻】

Wi-Fi联盟开始认证通道技术以提高无线性能

基于Wi-Fi技术将在无线高清视频传输市场中占地位

Marvell入选Wi-Fi联盟的Wi-Fi认证TDLS 试验项目

Wifi双天线就很强吗?WIFI芯片大解析

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次