处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

贴片电感有哪些类型

贴片电感有哪些类型
来源:网络整理 时间:2021-07-22

贴片电感是一种录用绝缘导线制作围城的电磁感应元件,这种电感元件能够有效的对交流电进行阻绝以及对交流信号实行隔离等,由于这种电感元件拥有较为突出的性能如小巧精致品质较高,因此受到了各行各业的广泛推荐和使用。电子设备使用正确且合适的电感元件能够发挥出较好的性能,但是如果使用性能不匹配的电感元件则会没有效果,因此在选购使用之前应当了解贴片电感‍元件具有哪些类型?

1、以陶瓷为芯片的绕线类型

贴片电感厂家称这种以陶瓷为芯片的电感元件就是绕线型电感元件,这款电感元件拥有较广泛的电感量范围,电感量的精度比较高且损耗较小,容许电流大、制作工艺继承性强,使用简单并且成本较低,由于这些优点因此在行业内拥有较多的忠实用户。但是这种电感元件不足之处在于其体积无法实现更小,一些对体积有较高要求的厂家就无法使用这款电感元件。

2、机械强度高的叠层类型

在电感元件中还有一种具有良好机械强度的叠层类型电感元件,这种电感元件除了机械强度高之外还拥有良好的磁屏蔽型、烧结密度较高。但是其不足之处主要表现在成品的合格率较低,因此生产和购买的成本相对于其他的电感元件都要高出不少,并且其电感量较小,因此表现为Q值较低。对于一些有意控制生产预算的厂家来说,这款电感元件就不是较好的选择。

市场上比较火爆的两种贴片电感就是以上两种类型,这两种类型的电感元件拥有各自独有的特点但是在不足之处也比较明显,因此企业或者是厂家在选择的时候可以尽量的结合优缺点进行,如工厂对于价格没有较高的限制,那么选择叠层类型电感元件就可以获得更加出色的机械强度和烧结密度等。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)