处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

莱姆为电动汽车电池组带来高精度电流测量方案

莱姆为电动汽车电池组带来高精度电流测量方案
来源:中国传动网 时间:2012-08-29

全球知名的 传感器 专家莱姆电子日前发布CAB高精度电流传感器,此系列传感器针对纯电动汽车(EV)及混合动力汽车(HEV)设计,将电池输入输出电流的测量精度提高到新的水平。汽车制造商需要此数据用来化车辆种类、保持电池良好状态并且优化电池组尺寸。

莱姆的CAB传感器电流测量能力高达±400A,具有无限的过载能力和很高的精度:新能源车常规工况下,线性精度提高到0.1%。此款传感器是电气隔离和非侵入式的。测量时没有导线连接到 电源 电路,与采用接入电阻测量电流的方法相比确保了安全操作,且不产生多余热量或损耗。

CAB采用小型面板安装的模式,不包括配件的尺寸仅71x52x21mm,通过穿孔接入原边导体(汽车引擎的供电电池)。它由汽车12V电压供电,工作温度范围从-40到+105ºC。CAB传感器使用汽车行业CAN总线标准传输数据到EV/HEV的控制电路。如有需要,莱姆可以提供其他总线和标准来传输传感器的输出信号。

在CAB传感器中,莱姆选择使用经过可靠性验证的磁通门原理。磁通门传感器使用先进的磁电流测量原理,可以抵消在简单的电流测量技术中出现的很多零点和增益误差。

充电状态(SOC)在EV和HEV是一个关键的测量功能。在驾驶过程中,电池要么通过驱动汽车来放电,要么通过制动或者充电将能量存储于电池中。在这些瞬态过程中,电池电压不能很好反映SOC状态——充放电过程中输送的电荷量。此时电池的精确监测就需要精准的电流测量技术。

要确保电池寿命,EV和HEV电池一般都不会被完全放电或者完全充满。如果汽车制造商需要为能量测量的精度留出余量,他们就必须不断提高安全余量。CAB传感器的出现使得汽车设计者们可以完全信任SOC的估值,从而可以减少汽车电池组的尺寸和重量。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16450次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15995次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9433次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9208次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次