• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

瑞腾引进手持式太阳能电池面板测试仪

来源:世纪新能源网
时间:2012-08-29

分享至:

台湾瑞腾通商公司引进日本SHINEI手持式太阳能电池面板测试仪SIV-1000(1000V-10A),不需 电源 、不限何时、何地都能量测,是太阳能电池现场施工的必须品。该公司现征求全国经销商及大陆经销商。

瑞腾通商公司总经理吴山骏夫表示,SHINEI手持式太阳能电池面板测试仪在住宅等施工现场,短时间内能检测现实环境太阳能板的转换效能,提供矽晶太阳能电池IV曲线的绘制,小型、高容量的曲线绘图。

太阳电池面板测试仪PIV-100(100V-10A)从小型面板到大型面板都能测量,是制造检查和出货检查的必须品。在太阳能电池面板制造工场的出货检查和验收检察及保守检察等方面,短时间能检测现实环境太阳面板的转换效能。

只用一次测量即可以测定和判定解放电压(Voc)、短络电流(Isc)、输出(Pm)、变换效率(n)等数据;电压量测范围(SIV-1000):4range 100V、50V、 20V、10V切换,低测定电压在4V以上;电流量测范围:2range 10A、2A切换。

太阳能电池IV曲线绘图测试机IVCT-300为研究开发用,用于太阳能电池的CELL和模组的评价装置,也是太阳能电池性能评价的必须品。无论哪一种类型的太阳能电池,都能测量出从低压电到300V高压的CELL,也可以进行CELL、面板、模具在制造的各阶段测量。

标签 电源 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

更多新闻