处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

明导与Lumerical携手整合光学设计与模拟

明导与Lumerical携手整合光学设计与模拟
来源:互联网 时间:2014-10-08

    明导国际(Mentor Graphics)宣布与Lumerical的INTERCONNECT整合,以实现可利用 Pyxis 和 Calibre 平台的矽光子设计新方法。透过INTERCONNECT的整合,用户现在能够直接从 Pyxis Schematic 执行光学电路模拟仿真。

    透过此整合,用户可以绘制矽光子设计和测试平台、设置光学类比参数以进行瞬态和频率分析、执行模拟仿真,并从 Pyxis Schematic 模拟环境中以交互的方式查看结果。这不仅可以极大地提高工作效率,还可以充分利用已整合高相容性 EZwave 波形检视器。 EZwave 检视器在电性时间领域通常被用作混合信号波形的检视器,包含基于波形的内置计算器、眼视图形工具和 TCL 脚本编写,同时还是处理光学模拟仿真结果的理想工具。

    在 Pyxis 自订IC设计平台中,结合使用 Pyxis Schematic 与 Pyxis Implement(一种用于版图设计的工具)。此平台善于处理全角度相容性编辑, Pyxis Implement中由原理图驱动版图的方法,利用相连性驱动(connectivity-driven)波导管绕线,并且支援径向和绝热弯曲以S型弯曲,使得用户可以快速放置并组合光子程式化版图单元(Pcells)。为了使得整套矽光子设计流程方法更完整, Calibre 工具会执行 DRC 、 LVS 、曝光模拟和 smart-fill ,以确保光子器件的整个生产流程都符合设计意图。

    用于光学电路模拟的 Lumerical INTERCONNECT Pyxis 设计平台模拟环境内的光学电路模拟是透过Lumerical的 INTERCONNECT光子模拟整合电路设计和模拟工具来执行的。透过作为整合项目的一部分, INTERCONNECT中添加了网表导入和汇出功能,使得 Pyxis 模拟平台内可以进行进行原理图设计、设置模拟和执行模拟。

    时域及频率域模拟使用INTERCONNECT模拟器运行,其结果将提供给EzWave检视器进行分析。可以在以PDK驱动的设计流程中将光子器件定义关键操作的参数以用于准确性模拟,并定义为 INTERCONNECT简洁模型。简洁模型可以从晶圆代工厂特定或测量的资料取得而来,这样可提高设计精度并免除元件不断更新。

    Mentor和Lumerical开发了制程设计套件(PDK),该套件透过 OpSIS 和 CMC / SiEPIC 来实现矽光子设计流程。此外,Mentor Graphics和Lumerical并与A*STAR微电子研究所(ME)合作,为它们完善且广泛被采用的技术平台开发下一代 PDK 。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次