处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克推出业内首款LPDDR4物理层测试解决方案

泰克推出业内首款LPDDR4物理层测试解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-09-30

    扩展泰克综合DDR测试解决方案的支持范围,以支持用于移动设备的新型高速低功耗内存接口。

    中国 北京,2014年9月29日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出业内首款针对下一代移动内存技术---JEDEC LPDDR4的完整物理层及一致性测试解决方案。将于2015年开始采用的LPDDR4技术基于目前的LPDDR3技术,其数据速率将增加到4.26 Gb/s,并使用超低电压核心使功耗降低约35%,以提高智能手机、可穿戴设备和平板电脑等移动设备的性能。

    由于仅有1.1V的低输入/输出电压、高数据速率以及使得测试非常不方便的紧凑机械设计,LPDDR4带来了新的测试和测量挑战。另外,参考电压 (Vref)、读突发 (read burst) 和写突发 (write burst) 方面的许多变化也使得进行JESD209-4规范所要求的测试变得更加复杂。泰克为设计工程师测试其LPDDR4设计提供完善的工具集。通过自动化的设置及测试执行,泰克解决方案能够将其测试周期从之前的1个星期或更长时间缩短到1小时。

    “LPDDR4无疑显著增加了(内存)确认对整个移动内存生态系统的复杂性和挑战,无论是对硅芯片供应商还是系统集成商都是如此”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“为了高效地将这一令人激动的新技术推向市场,我们提供涵盖整个内存验证范畴的必要测试和测量工具——从高性能示波器和探头到先进分析软件。”

    通过此次发布,泰克的DDR-LP4分析软件现在提供针对LPDDR4新标准的综合性物理层测试和调试。通过自动化测试设置和执行,DDR-LP4使内存设计工程师自信其设计能够完全符合内存标准。如果内存系统在一致性测试中失败,设计工程师能够快速切换到调试模式,并使用泰克示波器的强大Visual Trigger(可视触发)功能等工具来隔离相关事件,以便利用DPOJET抖动和眼图测量工具集进行更深入的根本原因分析。

LPDDR4插补器
    泰克还与合作伙伴Nexus Technology联合推出业内首款具有两项插补器设计专利的LPDDR4内存器件插补器。EdgeProbe™插补器是为满足移动设计的严格机械要求而设计的,而带插座插补器具有使用简便、可重复使用和器件可互换的特点。

定价与供货信息
    提供LPDDR4支持的选项DDR-LP4 现已供货。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次