处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中国与南韩IC设计差距扩大 陆扶植半导体奏效

中国与南韩IC设计差距扩大 陆扶植半导体奏效
来源:精实新闻‎ 时间:2014-09-29

    半导体产业被中国大陆列为重点扶植产业,在“政策护盘”之下,大陆IC设计实力不仅已超越韩国,且数据显示,两国差距还越拉越远。

    韩国产经研究院(Korea Institute for Industrial Economics and Trade,简称KIET)28日发布报告指出,中国大陆无厂半导体公司(Fabless)去年产值来到57.6亿美元,年增率达28.1%,全球市占率提升一个百分点至7%。

    与此同时,南韩业者年增2.6%至17.4亿美元,市占率仅增加0.2个百分点至2.3%。所谓无厂半导体公司指的是完全专注于晶片电路设计的业者,实体产品制造则是委由晶圆代工厂操刀。

    大陆业者快速成长,主要有庞大的内需市场,以及国家机器做后盾,但即使是如此,大陆半导体业仍极度仰赖进口才能买足需求。据统计,大陆去年进口半导体产品年增20.4%至2,313亿美元。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次