来源: 太平洋电脑网
时间:2014-09-29
我不想像以往的评测一样,先一本正经地告诉你这款手机的优点,然后装模作样地告诉你这款手机的缺点。帮你指点外观、帮你跑分、帮你点评摄像头样张,甚至 帮你介绍你已经知道的一切。手机只在评测者手中,而不在消费者的手中。于是,这次并不赋予索尼Xperia Z3以任何多余的描述,下面的行文只是想告诉你,笔者所认知的索尼Xperia Z3与众不同的地方。(为方便描述,以下全部简称为索尼Z3)
“敢不同”之一:比顶配还多一点的硬件
首先我不得不先让你接受索尼Z3的所有配置情况,以保证在后续测试中有一个绝对的衡量标准。索尼Z3配备了高通骁龙801 MSM8974AC四核2.5GHz芯片,3GB RAM,16GB起步的闪存空间,同时,配备了5.2英寸IPS高清硬屏,2070万像素索尼G镜头,3100mAh高容量电池,预装Android 4.4.4操作系统。
索尼Z3配置对比三星Note4/iPhone 6 Plus | |||
手机 | 索尼Xperia Z3 | 三星GALAXY Note4 | iPhone 6 Plus |
CPU | 高通骁龙801四核2.5GHz | 高通骁龙805四核2.7GHz | 苹果A8双核1.4GHz 64位 |
RAM | 3GB | 3GB | 1GB |
ROM | 16GB 支持128GB扩展 | 16GB 支持128GB扩展 | 16/64/128GB 不支持扩展 |
屏幕 | 5.2英寸1920x1080分辨率 IPS 防水防尘机身 | 5.7英寸2560x1440分辨率 Super AMOLED | 5.5英寸1920x1080分辨率 IPS |
摄像头 | 2070万像素+220万像素 | 1600万像素+370万像素 | 800万像素+120万像素 |
系统 | Android 4.4.4 | Android 4.4.2 | iOS 8 |
尺寸 | 146x72x7.35mm 152g | 153x78x8.5mm 176g | 158.1x77.8x7.1mm 172g |
电池 | 3100mAh 不可自由更换 | 3000mAh 可自由更换 | 2915mAh 不可自由更换 |
网络 | 2G/3G/4G LTE | 2G/3G/4G LTE | 2G/3G/4G LTE |
价格 | 4999元 | 5399元 | 6388港元 |
如果说,所有以上的配置都无法满足苛刻的你,而索尼Z3独有的IP68级防水则是锦上添花的关键配置,让竞品无法超越。也许只因为这一个特殊需求,就决 定了只有索尼Z3才适合某些特定用户。索尼Z3敢于与大多数旗舰手机在相同之中找到不同,源于比对手多一个防水配置。其实,不同点也远不止一个,在工艺、 电芯、音质、摄像头方面的不同,也许并未让你注意到。
“敢不同”之二:7.35mm复合材质机身
如何才能体现设计工艺的进步,或许直观的就是手机厚度的不断降低。索尼Z3采用圆润铝制边框,通体运用全平衡设计,在金属、玻璃和棱角复合材料之间实 现了较好的美观性和一体性。如果你没有摸过真机,你不会相信索尼Z3只有152克、7.35mm的轻薄机身。它比索尼Z2薄了0.9mm,轻了11克。在 屏幕尺寸不断变大的智能机大潮之中,索尼Z3拥有一副“不将就”与“不跟随”的特殊情怀。别介,这些词借用一下也无妨。