处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

合金电阻怎么识别

合金电阻怎么识别
来源:网络整理 时间:2019-12-12

合金电阻怎么识别

合电阻的识别方法如下:

( 1 )直接的标准方法是容易理解的。在小数点的数字标记鉴定困难玻璃釉合电阻直标法标有阿拉伯数字和单位表面合电阻的标称阻值和公差它的优点是直观的。它也是文字符号。

( 2 )文字符号,因为它们不使用小数点文字符号的方法是按一定规律组合来表示标称阻值和公差的阿拉伯数字和字母符号其优点是方便直观地识别和阅读提高可靠性的数值标志,使用高功率合金电阻。说阻力,表明文字符号法:字母符号W (R) ,K,男,G和T型。G,T (R)的字母符号W,K和T前的数字表示整数的阻力值后的数字表示合电阻值,字母符号表示小数点位置和合电阻的单位深圳市华欧合金电阻有限公司专业生产碳膜合电阻氧化膜合金电阻,金膜合金电阻金属膜合金电阻。

如何判断电阻合金质量好

非常实用电阻合金,厚膜电阻的温度系数上很难控制,一般较大,但是薄膜电阻则可以做到非常低的温度系数,如5PPM/℃,10PPM/℃这样电阻阻值随温度变化非常小,阻值稳定可靠,因此价格相对厚膜电阻来说会比较贵一些。因此:当温度系数和精度要求高时,就使用薄膜工艺的电阻,如果是一般要求使用厚膜工艺的电阻即可。

电阻合金,薄膜电阻器在精密电阻市场中应用,用量,它比线绕电阻和箔电阻有更宽的阻值范围选择,更便宜。

当一电阻和另一元器件如灯泡在电路中处于并联时,电阻两端电压和灯泡两端电压相同,而流过电阻的电流与流过灯泡的电流之和等于流过电阻和灯泡的总电流。此时,该电阻起到分流的作用。

新手必看电阻合金,在温度系数方面比较的话,厚膜电阻的温度系数很难控制,一般较大,而薄膜电阻的温度系数能够非常低,可以做到5PPM/℃,10PPM/℃这样第的水平,所以薄膜电阻性能稳定可靠,在各类仪表、医疗器械、电源、电子设备、电子数码产品等方面常可看到它们的身影。

阻抗匹配指的是在信号的传输过程中,为了得到功率输出的一种工作状态,而采用一些方法使得负载阻抗与激励源内部阻抗相互适配的过程。而其方法之一就是通过改变阻抗力来实现,在这种情况下,电阻起到的是它的阻抗匹配作用。

终于知道电阻合金,阻抗匹配是指是在信号传输过程中,为了获得功率输出的一种状态,而使用一些方法使负载阻抗和激励源的内部阻抗相互适应的过程。其中一种方法是通过改变阻抗来实现。在这种情况下,合金电阻是阻抗匹配的函数。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22190次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15971次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次