处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

组合开关构造及选用

组合开关构造及选用
来源:网络整理 时间:2019-12-11

组合开关构造

组合开关是一种多触点、多位置式,可以控制多个回路的电器。组合开关的手柄能沿任意方向转动90°,并带动三个动触点分别与三个静触点接通或断开。

组合开关有单极、双极和多极之分。它是由单个或多个单极旋转开关叠装在同一根方形转轴上组成的。在开关的上部装有定位机构,它能使触片处在一定的位置上。其结构示意图如图1-12所示。

组合开关选用

组合开关是一种体积小、接线方式多、使用非常方便的开关电器。选择组合开关时应注意以下几点。

(1)组合开关应根据用电设备的电压等级、容量和所需触头数进行选用。组合开关用于一般照明、电热电路时,其额定电流应等于或大于被控制电路中各负载电流的总和;组合开关用于控制电动机时,其额定电流一般取电动机额定电流的1.5~2.5倍。

(2)组合开关接线方式很多,应能够根据需要,正确地选择相应规格的产品。

(3)组合开关本身是不带过载保护和短路保护的。如果需要这类保护。就必须另设其他保护电器。

组合开关使用维护

(1)由于组合开关的通断能力较低。故不能用来分断故障电流。当用于控制电动机作可逆运转时,必须在电动机完全停止转动后,才允许反向接通。

(2)当操作频率过高或负载功率因数较低时,组合开关要降低容量使用,否则影响开关寿命。

(3)在使用时应注意,组合开关每小时的转换次数一般不超过15~20次。

(4)经常检查开关固定螺钉是否松动,以免引起导线压接松动,造成外部连接点放电、打火、烧蚀或断路。

(5)检修组合开关时,应注意检查开关内部的动、静触片接触情况,以免造成内部接点起弧烧蚀。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22189次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15970次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次