处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

晶体二极管的检测方法

晶体二极管的检测方法
来源:网络整理 时间:2019-12-10

晶体二极管参数

晶体二极管一般可用到十万小时以上。但是如果使用不合理,他就不能充分发挥作用,甚至很快地被损坏。要合理地使用二极管,必须掌握他的主要参数,因为参数是反应质量和特性的。

工作频率fM(MC)----二极管能承受的频率。通过PN结交流电频率高于此值,二极管接不能正常工作。

反向工作电压VRM(V)----二极管长期正常工作时,所允许的反压。若越过此值,PN结就有被击穿的可能,对于交流电来说,反向工作电压也就是二极管的工作电压。

整流电流IOM(mA)----二极管能长期正常工作时的正向电流。因为电流通过二极管时就要发热,如果正向电流越过此值,二极管就会有烧坏的危险。所以用二极管整流时,流过二极管的正向电流(既输出直流)不允许超过整流电流。

晶体二极管的识别和简易检测方法

在使用前,通常先要判别极性,还要检查它的好坏,否则电路不仅不能正常工作,甚至可能烧毁二极管和其他元件。前面介绍的一些二极管封装上的符号或极性标记,我们可以作为依据。当封装上符号或极性标记看不清或者没有手册可查时,也可以根据二极管的单向导电性来判断它的好坏和极性。

在通信生产实践中,常用的电阻档测量极间电阻来判断。万用表有两个接线端,正接线端接红表笔,负接线端接黑表笔。这部极性示意图里必须注意,使用万用表的电阻档时,表内接入电池,万用表的红表笔接表内电池负极,输出负电压;黑表笔接电池正极,输出正电压。测试前要选好档位,两表笔短接后调零位。对于耐压较低,电流较小的二极管如用r×1档,流过二极管的电流太大,用r×10k档,表内电池电压太高,都可能会使二极管损坏。通常用r×100或r×1k档来测量,具体方法和说明如表1和表2所示。

注:正、反向阻值的比较参照表1

要注意的是: 使用不同的万用表测同一只二极管,获得的阻值可能不同,这是由于万用表本身特性不一样;使用万用表不同的电阻档测二极管时,获得的阻值也是不同的。例如用r×100档测某一只2cz83d,正向电阻约500欧,反向电阻约320千欧,而改用r×1k档,测得正向电阻约4千欧,反向时表头指针几乎不动。这是因为二极管是非线性器件, pn结的阻值是随外加电压变化的,而用万用表测电阻时,各档的表笔端电压不一样,所以用不同的电阻档测同一只二极管,测得的阻值读数就不一样。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22189次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15970次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次