处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

镍镉电池记忆效应原因及消除

镍镉电池记忆效应原因及消除
来源:网络整理 时间:2019-12-04

镍镉电池记忆效应原因

由于传统工艺中负极为烧结式,镉晶粒较粗,如果镍镉电池在它们被完全放电之前就重新充电,镉晶粒容易聚集成块而使电池放电时形成次级放电平台。

电池会储存这一放电平台并在下次循环中将其作为放电的终点,尽管电池本身的容量可以使电池放电到更低的平台上。在以后的放电过程中电池将只记得这一低容量。同样在每一次使用中,任何一次不完全的放电都将加深这一效应,使电池的容量变得更低。

镍镉电池记忆效应消除

镍镉电池如果在使用中放电不彻底,就会产生记忆效应,尽管用一只简单的电阻就能使电池完全放电,但如果不采取特别措施,电池会有过放电的风险,这时电池的极性会反转。要消除这种效应:

步:过充。以正常的充电方式,达到电池满电,具体做法就是过充。一般充电器是以恒流的方式工作,根据充电电流线就可以计算出充电所需时间。例如,电池容量是600毫安时,充电电流是100毫安=6小时,如果过充不妨再加上2小时,充到8小时。

第二步:过放。电池过充后,再用较大的电流,比如500毫安,将电池放电到终止电压,再转入小电流,如50毫安,放电至空电状态。

第三步:慢充。将充分放电的电池小电流涓流充电20小时以上,再按常规放电程序正常放电。

对于镍镉电池,正常的维护是定期深放电,平均每使用一个月进行一次深放电,平常使用是尽量用光电池或用到关机等手段可以缓解记忆效应的形成,但这个不是,因为仪器是不会用到1.0V/每节才关机的,必须要专门的设备或线路来完成这项工作。

如果想加快电池的放电进程,可以用多只LED与LED1并联,以加大负载。如果放电后对电池的记忆效应仍然有怀疑。可以对电池连续作数次充电和放电,看看是否还有记忆效应。经过这种放电处理,镍镉电池就能恢复原来的容量了。

记忆效应是电池经受某一特定工作循环以后,自动保持这一特定的电池性能的倾向。是电池特性的一种现象,是暂时的失效,采取一些措施,是可以恢复原来的特性的。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22189次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15970次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次