处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电流互感器开路防范措施

电流互感器开路防范措施
来源:网络整理 时间:2019-11-28

在电气安全工作规程中明确的规定,电流互感器二次线侧必许可靠接地。目的是为了防止一次侧绝缘埙怀高压进入二次侧,对人身和二次侧仪表造成危害。所以电流互感器二次线侧必许可靠接地。

电流互感器二次开路故障发生时,正确并且安全的处理方式是:将高压侧停电,在进行处理(把开路点恢复为正常回路状态),但是这样会造成非计划停电;

非常规的处理方式是:因为电流互感器开路时开路点有放电现象,比较容易发现。可用一根导线(线径要符合该电流互感器额定二次电流要求,一般电流互感器额定二次电流为1安或5安,使用2平方的导线完全可以),先把导线一端与开路线圈的接地端接好,在用绝缘工具(一般的螺丝刀柄的绝缘就可以)将导线另一端接到开路点的较远的固定联结点,达到短接开路点的目的,这时就可以比较容易地处理开路点了,避免设备停电,从安全角度不提倡使用这种方法,但为了避免考核事故的发生,可以有经验丰富的二次系统工作人员完成。

电流互感器一次电流的大小于二次侧负荷的电流无关。

互感器工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组的电势也不大,当电流互感器开路时,阻抗无限的增大,二次绕组电流等于零,二次绕组磁化力等于零,总磁化力等于原绕组的磁化力,也就是一次电流完全成了励磁电流,在二次线圈产生很高的电动势,其峰值达到几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏,也可能使铁芯过热而损坏。

因此,电流互感器在运行中不允许二次开路。

那么对于电流互感器在运行中该怎样防范二次开路呢?

电流互感器二次回路开路的防范:

(1)电流互感器二次回路不允许装设熔断器等短路保护设备;

(2)电流互感器二次回路一般不进行切换·当必须切换时,应有可靠的防止开路措施;

(3)继电保护与测量仪表一般不合用电流互感器·当必须合用时,测量仪表要经过中间变流器接入;

(4)对已安装好而不使用的电流互感器必须捋其二次绕组的端子短接并接地。

(5)电流互感器二次回路的端子应采用试验端子

(6)应保证电流互感器二次回路的连接导线有足够的机械强度。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22190次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15971次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次