处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

蓄电池的放电倍率及时率

蓄电池的放电倍率及时率
来源:网络整理 时间:2019-11-28

蓄电池的放电特性

蓄电池的放电特性是指在恒流放电过程中,铅蓄电池的端电压和电解液密度随放电时间而变化的规律。电解液密度随放电时间的延长按直线规律减小。

放电过程:

阶段、放电开始时,端电压由2.14v迅速下降到2.1v左右。这是因为放电前渗入极板活性物质空隙内部的硫酸迅速反应变为水,而极板外部的硫酸还来不及向极板孔隙内渗透,极板内部电解液密度迅速下降,端电压迅速下降。

第二阶段、端电压由2.1v呈直线规律缓慢下降,这是因为该阶段单位时间极板空隙内部消耗的硫酸量与孔隙外部向极板空隙内部渗透补充的硫酸量相等。

第三阶段:放电终了时,端电压迅速下降到1.75,其原因是极板表面已经形成大量硫酸铅,堵塞了孔隙,渗透能力下降。

蓄电池的放电倍率

蓄电池的放电倍率是指电池放电电流的数值为额定容量数值的倍数。如放电电流表示为0.1C20,对于一个60A·h(C20)的电池,即以0.1×60A=6A的电流放电;3C20是指180A的电流放电。C的下角标表示放电时率。蓄电池的额定储备容量的特点有哪些?

蓄电池的额定储备容量是不分蓄电池规格大小,一律以25A电流放电到终止电压为1.75V时的放电时间,以分计。对规格不同的电池,规定不同的放电时间。

应强调指出,在实际电池的设计和制造中,正、负极的容量一般是不相等的,电池的容量是由其中容量较小的电极来限制。

蓄电池的放电时率

蓄电池的放电时率是以放电时间表示的放电速率,即以某电流放电至规定终止电压所经历的时间。例如,某电池额定容量是20小时时率为60A·h,即以C20寸为60A·h表示,则电池应以60/20=3A的电流放电,连续达20h者即为合格。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22189次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15970次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次