处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

e络盟为关键应用领域推出的创新半导体工具及开发套件

e络盟为关键应用领域推出的创新半导体工具及开发套件
来源:EEWORLD 时间:2012-08-28
e络盟 现可为亚太区用户提供精选的来自行业供应商的全方位电子设计解决方案

[中国 – 2012年8月28日]  首个融合电子商务与在线社区的电子元件分销商e络盟(element14)日前宣布,其现可提供来自行业制造商的6万多种半导体工具、IC、分立器件及无源器件,以及精选的1500多种全方位开发套件,适用于模拟、电源管理、MCU、FFGA开发等应用领域。这些制造商包括ADI公司、Bourns、 飞兆半导体、Kemet、 Microchip、 NXP、意法半导体、德州仪器及威世等。

e络盟亚太区产品营销区域总监Athena Wang表示:“生产及电子设计工程师能够很方便地从大量半导体及无源器件中寻找到适合的产品并应用到照明、医疗、无线、电信、智能测量及合约制造等领域。e络盟全新的网络搜索功能使用户能够通过产品的特定属性很方便地筛选产品,也就是说,用户能够以便于自己使用的模式更快地获得所需信息。”

特色产品如下:

· 德州仪器带闪存32位数字信号控制器TMS320F2812PGFA,是一款高度集成的高性能解决方案,融合了高性能静态CMOS技术、JTAG边界扫描支持、32位CPU、片上闪存及外部存储器接口,适用于更苛刻的控制应用领域,例如:医疗、航空及国防、电机控制及智能仪表解决方案。

· Microchip MCP1630升压模式LED驱动器演示板是一款用于电源LED应用的升压、开关模式、直流-直流转换器。演示板提供350mA或700mA的恒流源并带有跳片选择。其设计紧凑,具有高输出功率的特点,可达30W,在整个输入电压范围内保持高能效。

e络盟网站现可提供NXP公司全系产品,涵盖小型信号分立器件、高性能RF、逻辑、LED照明、PSU控制器、I2C接口产品等,以及高性能ARM微处理器。

此外,e络盟网站还创建了威世工程师工具箱专属页面,展出了一系列精选并广泛应用于替代能源、工业、电源、照明及医疗等应用领域的产品,该专属页面同时还推出且畅销的分立器件、电容、电阻、电位器、热阻器、电感器、扼流圈、电感线圈等众多产品。

用户可访问e络盟技术子站获取设计资源,包括替代能源、照明、工业自动化、医疗及机器人子站。

















热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次