处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电桥的主要作用及其基本特性测量

电桥的主要作用及其基本特性测量
来源:网络整理 时间:2019-11-05

电桥的概念:用比较法测量各种量(如电阻、电容、电感等)的仪器。简单的是由四个支路组成的电路。各支路称为电桥的“臂”。如图电路中有一电阻为未知(R2),一对角线中接入直流电源U,另一对角线接入检流计G。可以通过调节各已知电阻的值使G中无电流通过,则电桥平衡,未知电阻R2=R1·R4/R3。

原理简介:如图,假设四个电阻固定,当s闭合时,若满足:“R3*R2=R1*R4”,即对角的电阻乘积相等,则此时Ucd等于0,就是cd间没有电压。利用这个原理,当等式两边四个量中的一个为未知量的时候,如果调节其余的三个值能使得等式成立,那么用公式就可以得到未知量。但是实际上只要等式两边各有一个可以调节的可变电阻,那么另外两个电阻有一个是定值,则余下的另外一个必然可以得到。用这个原理可以做成电阻测量箱。而这个原理用的就是“电桥”的概念,或者说“平衡电桥”的概念。

电桥的作用

电桥分单臂电桥和双臂电桥,主要用于测量各类带有电感特性设备的直流电阻测试,特别适用于大型电力变压器、互感器的直流电阻的测量;测量简单、迅速、操作一目了然。它是一种电阻测量工具。

电桥的使用

电桥电路是电磁测量中电路连接的一种基本方式。由于它测量准确,方法巧妙,使用方便,所以得到广泛应用。电桥电路不仅可以使用直流电源,而且可以使用交流电源,故有直流电桥和交流电桥之分。

直流电桥主要用于电阻测量,它有单电桥和双电桥两种。前者常称为惠斯登电桥,用于1~106Ω范围的中值电阻测量;后者常称为开尔文电桥,用于10-3~1Ω范围的低值电阻测量。

测量电桥的基本特性

相邻桥臂的电阻有大小相等、符号一致的变化,或相对桥臂的电阻有大小相等、符号相反的变化,不影响电桥的输出。

相邻桥臂的电阻有大小相等、符号相反的变化,或相对桥臂的电阻有大小相等、符号一致的变化,则电桥的输出加倍,即电桥的灵敏度提高为原来的两倍。

若相邻桥臂的电阻有大小相等、符号相反的变化,而相对桥臂的电阻有大小相等、符号相同的变化,则电桥的输出将增加三倍,即电桥的灵敏度提高为原来的四倍。

电桥使用方法

1、在电桥背面电池盒内按极性装入6节R20型和3节6F22型干电池。当电桥工作电源采用外接时,内装R20型电池应全部取出;

2、将指零仪电源开关拨至“通”位置,5分钟后调节“调零”旋钮,使指针指“0”。将倍率盘和测量盘来回旋转数次,以使开关、滑盘接触良好;

3、将被测电阻,按四端钮法接入电桥的C1 、P1、P2、C2接线柱,其中AB之间为被测电阻。测量0.1Ω以下电阻时,测量用连接导线电阻应不大于0.01Ω;

4、估计被测电阻值大小,适当选择倍率盘和测量盘,按下“G”“B”按钮,同时调节测量盘,使指零仪重新指零,此时电桥平衡,被测电阻Rx为Rx=倍率&TImes;测量盘的示值;

5、指零仪灵敏度开始时应放在较低位置,电桥初步平衡后再提高,这样既能缩短测量时间又可防止指零仪指针的损坏。

电桥操作规程注意事项

1、测量0.1Ω以下电阻时“B”按钮应间歇使用,以节约用电。在测量带电感的直流电阻时,应先按“B”,再按“G”;断开时,应先放“G”后放“B”;

2、电桥使用完毕,应将“B”和“G”按钮复位,“BG”开关应关掉。电桥长期不用,应将所有电池取出。

3、电桥贮放环境条件:温度5~35℃,相对湿度25%~80%,空气中无腐蚀性气体,避免阳光直射。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。