处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

锂电池容量测试方法

锂电池容量测试方法
来源:网络整理 时间:2019-10-31

锂电池容量就是指它的容纳的电量,单位通常是“安时”、“毫安时”。如:锂电池容量是500mAh,表示电池如果工作时电流是10mA,则可连续工作50小时。

锂电池容量测试是以满电电压和设定的终止电压为参数的,因为锂电池的低放电电压是2.75V,所以,小于3V的电压已经对锂电池测试没有意义;固定电流放电一般用多少C表示,锂电池一般用0.5C放电进行测试。

1、把电池充满电,单只锂电池充充满电后的电压是4.2V;

2、用万用表是锂电池恒流0.5C,相对于电池容量而言放电,终止电压设定为3v;

3、用恒流放电的时间乘以放电电流就是电池容量了;检验:如果恒流放电不能达到两个小时,那么标称电压就是不够的,锂电池就有假冒伪劣的可能性。

有专业的锂电池分容柜如果是个人的话,找一个可调可调的负载电阻和一个电流可调的直流电源来通过充电和放电的时间来计算电池容量,充电电流×充电时间=电池容量(从2.7V或3.0V充电到4.2V)或放电电流×放电时间=电池容量。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。