处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大功率led驱动电路图

大功率led驱动电路图
来源:网络整理 时间:2019-10-29

随着生活水平的提高,人们对住宅室内灯光装修提出了更高的要求。大厅的全彩LED灯带大量进入了普通百姓家庭,可以营造各种浪漫的色彩。为此我们设计了一个大功率的全彩LED驱动器。

此LED驱动器,适合对于RGB等待进行驱动,可以通过串口接入客户的控制器来使用,有简单易用的通信协议,串口支持RS485、RS232和TTL几种方式,设计参数如下:

供电电流:直流6-35V

负载LED电流:0-30A

负载功率:0-3000W

输出色彩:1600万色(16777216色)

STM8S做为控制MCU,内置多通道的PWM信号产生电路。MOS管做为输出驱动,具有功耗小,成本低等优点。在本产品中,通过串口方式(RS485,RS232,TTL)接收控制器发来的通信数据,经过MCU内部处理后,使用了3路PWM的方式对大功率MOS管进行驱动。

供电电源经过D1,电容滤波后由L7805CV降压为5V,给MCU提供电源。其中D1为防反接保护管,可以防止电源接反不烧坏本驱动器。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。