处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

触摸芯片是什么

触摸芯片是什么
来源:网络整理 时间:2019-10-17

触摸芯片是特指单点或多点触控技术,应用范围是手机、电脑等。

触摸芯片释义

“触摸”在此中特指单点或多点触控技术;芯片即是IC,是指端面可与摩擦衬片和摩擦材料层做成一体的金属片或非金属片,泛指所有的电子元器件,是在硅板上集合多种电子元器件实现某种特定功能的电路模块。它是电子设备中重要的部分,承担着运算和存储的功能。集成电路的应用范围覆盖了军工、民用的几乎所有的电子设备。内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他设备的一部分。

多点触控技术

触摸芯片基本采用以下四种多点触控技术:

1、“LLP(laser light plane)技术”,主要运用红外激光设备把红外线投影到屏幕上。当屏幕被阻挡时,红外线便会反射,而屏幕下的摄影机则会捕捉反射去向。再经系统分析,便可作出反应。

2、“FTIR(Frustrated Total Internal Reflection)技术”,会在屏幕的夹层中加入LED光线,当用户按下屏幕时,便会使夹层的光线造成不同的反射效果,感应器接收光线变化而捕捉用户的施力点,从而作出反应。

3、“ToughtLight技术”,运用投影的的方法,把红外线投影到屏幕上。当屏幕被阻挡时,红外线便会反射,而屏幕下的摄影机则会捕捉反射去向。再经系统分析,便可作出反应。

4、“Optical Touch技术”,它在屏幕顶部的两端,分别设有一个镜头,来接收用户的手势改变和触点的位置。经计算后转为坐标,再作出反应。

触摸芯片的应用非常广泛,应用于涉及消费类电子、厨房电器、卫浴电器、空调等家用电器类、汽车防盗、LED应用、灯饰灯具应用、太阳能光电应用、音响、移动终端平板电脑、智能电网、智能家居物联网等多个领域。

技术指标

触摸芯片通常支持宽工作电压范围,内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能,且内置特殊算法以实现防水、抗干扰等需求。国内先进的触摸芯片有例如XC2861系列IC、合泰系列IC等等,他们可满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求,且带有接近检测、多级灵敏度调节等组合功能。

常用触摸芯片的性能指标有:

工作电压:2.5V~5.5V

高灵敏度的触摸检测通道,CMOS电平输出

无需进行参数烧录

多级灵敏度可调

响应速度快

抗电磁干扰能力强

防水及带水操作功能

接近检测功能

独特的环境跟踪和自适应能力

低功耗(典型工作电流 < 25uA)

内置上电复位(POR)和电源保护电路

可进入休眠控制

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次