处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

共模电感和差模电感的区别

共模电感和差模电感的区别
来源:网络整理 时间:2019-10-10

什么是电感

电感(inductance)是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。这种电感称为自感(self-inductance),是闭合回路自己本身的属性。假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感(mutual inductance)。

电感以方程式表达为u=Ldi/Dt;

其中, u是电动势, L是电感, i是电流, t是时间。

电感对交流电是有阻碍作用的。在交流电频率一定的情况下,电感量越大,对交流电的阻碍能力越大,电感量越小,其阻碍能力越小。另,在电感量一定的情况下,交流电的频率越高,电感对交流电的阻碍能力也越大,频率越低,电感对交流电的阻碍能力越小。也就是说,电感有阻止交流电通过而让直流电通过的特性。

理想中的电感是一个纯净的电感,它没有电容的成份可让交流电通过,也没有电阻可让直流电通过,也没有损耗,那么不论它的电感量大小,都可以完全阻止交流电的通过。

但这样的电感是没有的。也正因为如此,电感才得到了应用。我们可以把电感用在整流电路中,因为,我们想要得到一个功率强大的直流电源,就必须利用整流电路把交流电变为我们需要的直流电。又因为整流出来的直流电并不是纯净的直流电,它含有很大的交流成份,这是我们不希望的,所以我们就可以把电感串接在整流电路中,整流出来的直流电经过电感以后,交流成份就大为减少了。而直流成分可以通过电感的电阻传到负责上去。

由此可见,交流电通过电感以后,幅度变小了,幅度变小的那部分没到哪里去,只是被阻止了,也什么也变。

由于成本的原因,电感不可能做的很大,所以电感对交流电的阻止能力也是有限的,从电感输出来的直流电还是有一些交流成份,对这一部分我们所不希望有的交流成份,我们可以在电感输出电路的后面再并接一个较大的电容,利用电容能隔断直流、通过交流的特性,就可以把我们不希望的交流成份滤除掉。

共模电感和差模电感的区别

共模电感和差模电感的电路图

1、骚扰电磁场在线-线之间产生差模电流,在负载上引起干扰,这就是差模干扰;骚扰电磁场在线-地之间产生共模电流,共模电流在负载上产生差模电压,引起干扰,这就是共模的地环路干扰。

2、抑制共模干扰的滤波电感叫共模电感;抑制差模干扰的滤波电感叫差模电感。

3、共模电感是双线双向;差模电感是单向的。

4、共模电感是绕在同一铁心上的圈数相等、导线直径相等、绕向相反的两组线圈;差模电感是绕在一个铁心上的一个线圈。

5、共模是两个绕组分别接在零线和火线上,两个绕组同进同出,滤除的是共模信号;差模是一个绕组 单独接在零线和火线上的滤波电感器只能滤除差模干扰。

6、共模信号: 分别在零线和火线上的两个完全相同的信号 他们都通偶合和地形成回路;差模信号:是和有用信号同样的回路

7、共模电感的特点是:由于同一铁心上的两组线圈的绕向相反,所以铁心不怕饱和。市场上用的多的磁芯材料是高导铁氧体材料。

差模电感的特点是应用在大电流的场合。由于一个铁心上绕的一个线圈,当流进线圈的电流增大时,线圈中的铁心会饱和,因此市场上用的多的铁心材料是金属粉心材料。特别是铁粉心材料(由于价格便宜)。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次