处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电感在智能家居市场的重要性

电感在智能家居市场的重要性
来源:网络整理 时间:2019-09-25

智能家居是以住宅为平台,通过智能家居系统给人类安全、便利、舒适、艺术,且环保节能的居住环境。其中智能家居系统包含的主要子系统有:家居布线系统、家庭网络系统、智能家居(中央)控制管理系统、家居照明控制系统、家庭安防系统、背景音乐系统(如TVC平板音响)、家庭影院与多媒体系统、家庭环境控制系统等八大系统。而我们要实现以上智能家居各个方面的功能或作用,除了软件方面需要足够智能的控制程序,在硬件方面,也要保证智能家居系统的正常稳定运行。这样,就必须用到各种传感器来采集数据,另外还要有电源电路,保护电路,滤波电路,功率放大电路,而这些电路中无一例外,电感就是必须的电子元件。

1、没有电感智能家居安全运行都是问题

一个有电感参与的防浪涌电流保护电路,在电路中电感的作用是缓暂电流变化,防止电流突然增大对电路中的元件造成损害。如果没有了电感,瞬间增大电流可能对电路中其他电子元件形成致命的冲击、所以电感在智能家居系统的供能方面不可缺少。

2、没有了电感,智能家居信号传输无法通畅

通过传感器采集到的数据,是以电流信号的方式传输至处理器,在经过软件一系列运算之后,再以电流信号的形式输出到智能家居系统辖下的各种电器中。为保证这些电流信号的准确度和强度,少不了电感滤波以及功率放大电路的参与,电感则是滤波电路和功率放大电路中核心的电子元件。所以说,没了电感,就无法保证智能家居系统中电流信号的准确度,其信号传输根本无法畅通无阻。

综上所述:智能家居离不开电感。随着智能家居产业由中级阶段向高级阶段迈进的步伐,磁件行业中电感厂家又是一番机遇。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次