处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

为什么不用电容器而用电抗器来改善功率因数

为什么不用电容器而用电抗器来改善功率因数
来源:网络整理 时间:2019-09-11

为什么说电抗器能提高功率因数?

电抗器只有在线路上容性负荷太多时才能起到提高功率因素的作用,比如,总负荷不大,长距离的输电线路上的分布电容使总负荷呈容性,这时接入电抗器,就能提高功率因素。

一般来说电抗器是不能提高功率因数的,因为实际上的负载都是感性负载,比如电机,荧光灯什么的,都是感性负载,所以在实际应用中是使用并联电容来提高功率因数。如果非要说电抗器能提高功率因数,除非你的电路是容性负载。但是一般功率因数补偿中的并联电容器会同时考虑一定数量(6%或7%?)的并联电抗,是为了保护电容并有一定的消除谐波的功能。

为什么不用电容器而用电抗器来改善功率因数

过去,在正弦电流的网络里,人们习惯于通过并联电容器来改善功率因数。这是因为,在正弦电流网络里,功率因数低的原因只有位移因数这一个方面,不存在畸变因数的问题(v=1)。所以,通过并联电容器,可以减小合成电流的滞后角(φ角),从而提高了cosφ。

图1-31 接入交流电抗器

a)在电路中的接法 b)外形 c)电流波形

但在变频器的输入侧,功率因数低并不是因为电流滞后形成的,而是高次谐波电流形成的。所以,要改善功率因数,必须对症下药,削弱高次谐波电流。具体方法有:

1.接入交流电抗器 交流电抗器AL接在电源和整流桥之间,如图1-31a所示,其外形如图b所示。

接入交流电抗器后的电流波形如图c所示,功率因数可提高到0.85以上。

2.接入直流电抗器直流电抗器DL接在整流桥和滤波电容器之间,如图1-32a所示。其外形如图b所示。

图1-32 接入直流电抗器

a)在电路中的接法b)外形c)电流波形

接入直流电抗器DL后的电流波形如图c所示,功率因数可提高到0.9以上。由于其体积较小,故不少变频器已将直流电抗器直接装在变频器内。

直流电抗器除了提高功率因数外,还可削弱在电源刚接通瞬间的冲击电流。

如果同时配用交流电抗器和直流电抗器,则可将变频调速系统的功率因数提高至0.95以上。