处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TVS管正负极区分方法

TVS管正负极区分方法
来源:网络整理 时间:2019-08-29

TVS二极管又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。

TVS二极管分类及特点:

tvs二极管分类:

TVS器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如:各种交流电压保护器、 4~200mA电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等。

TVS二极管特点:

(1)将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。

(2)静电放电效应能释放超过10000V、60A以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL器件,遇到超过30ms的10V脉冲时,便会导至损坏。利用TVS二极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。

(3)将TVS二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。

TVS二极管的四大应用:

(1)TVS二极管在TN电源系统的应用

雷电过电压波、负载开关等人为操作错误引起的过电压容易通过供电线路侵入电气电子设备内部,造 成电气电子设备失效、误动作,甚至造成设备的性损坏,造成严重经济损失。通过在电源线路上安装浪涌吸收装置MOV和TVS,实施两级保护,并对L、N 线进行共模、差模保护。具体做法是在线路的前端安装MOV作为级SPD保护,泄放大部分雷电流,在线路的末端(设备前端)安装大功率TVS二极管作为第二 级SPD保护,进一步削弱过电压波幅值,将电网电压降至E/I安全耐压范围之内。

要注意的是,MOV与TVS应达到电压和能量的协调与配合,AB之间的线 路长度不应小于5 m,否则应增加线路长度或安装退耦器件。

()2)TVS二极管在网络信号线路的应用

TVS二极管不仅可以用于电源系统的浪涌防护,还可以用于信号线路的浪涌保护,采用气体放电管GDT与TVS二极管组合成信号浪涌保护器,其特点是反应快,漏流小,几乎对信号无损耗,可以对高速网络线路提供安全、可靠的保护。

(3)TVS二极管在直流电源系统的应用

一台普通PC电脑的供电电源电路,市电AC 220 V经过变压器降压至AC 20 V,再经调制整流电路,输出DC 10 V 直流电源,接入负载。通过在变压器输出端安装双向瞬态电压抑制器TVS1,吸收L 及N 线的瞬时冲击脉冲电流,将电路电压箝制在安全电压水平,TVS1可以保护变压器后端整流器及其他电路元器件。在整流器后的直流电源输出端安装单向瞬态电压 抑制器TVS2,用于保护直流负载免受过电压电电流冲击。

(4)TVS二极管在晶体管电路的应用

晶体三极管作为电流控制型器 件,是电子集成电路中的重要组成部分,可分为NPN 管和PNP 管[5]两类,应用于开关电路、放大电路和稳压电路。为了使晶体管电路免受ESD/EFT(静电放电/电快速瞬变脉冲群)等浪涌电压的干扰,在电路的输入 端和输出端分别加入TVS1、TVS2进行保护。

tvs二极管有正负极吗?TVS管正负极区分方法

单向的TVS管有正负极的区别,使用方法与稳压管方法一致 ,双向的TVS无正负极区别。单向TVS用表测试时和普通二极管特性接近,也是单向导通,正向导通约0.6V压降,方向低压时无穷大,超过其雪崩电压才导通,双向TVS相当于两只特性一致的单向TVS复合,普通表测都不导通。下面是深圳踏歌电子技术小编为大家准备的单双管的比例区别:

一、用万用表测

测量二极管的档位,单向一边通,双向2边都有电压;

测直流,双向对称,单向只有反向是雪崩击穿特性,一般1mA下测。

4.所有TVS管放大后会有根阴极线,它是用来区分二极管的正负极的,与单双向无关。

二、单/双向使用上的不同点

1. 单向用在直流。双向用在交流;

2. TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联;

3. 极间电容Cj单向的比双向的大,以LRC的为例,单向的电容C有65PF,双向的只有15PF;

4. USB数据线上全部用的双向;

5. 电流曲线不同。单方向的TVS管的电路符号与普通的稳压管相同,其电压-电流特性曲线如图3所示,其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件,双向二极管正反向都是典型的PN结雪崩器件。

在TVS管选型方面还是需要专业工程师指导,经过参数领域分析后针对性选型比较安全。