处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三端稳压器和稳压二极管的区别

三端稳压器和稳压二极管的区别
来源:网络整理 时间:2019-08-27

输出3.3V的方法有使用LM317或者LM1117三端稳压器直接输出,还有一种说法是使用1N4728稳压二极管,那两种方式有什么区别吗?

另外,需要将5V转换成3.3V,有什么合适的方法?

三端稳压器和稳压二极管的区别

三端稳压器:

三端稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压器,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。

稳压二极管:

稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。

三端稳压器性能优于稳压二极管,三端稳压器是集成芯片,内部有放大、补偿、反馈环节,稳压性能优秀。稳压二极管在需要小电流稳压器的情况下可构成并联稳压器,但稳压效果不是很好,只是能用,输出电流稍大就那个限流电阻的价格都超过稳压芯片。

三端稳压电路是集成电路 稳压的纹波系数还可以 二极管受输入电压的影响比较大 输出波动也大 lm系列使用比较方便 也可以用tl431系列的。
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
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22191次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15972次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次