处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

瞬态抑制二极管有哪些作用

瞬态抑制二极管有哪些作用
来源:网络整理 时间:2019-08-22

1、瞬态抑制二极管的作用

TVS管是一种高效能的保护器件,当两端受到瞬间的高能量冲击时,TVS管能瞬间的将自身的高阻特性转化为低阻特性,吸收大电流从而将TVS管两端的电压钳制在一个确定的值上(TVS管的耐压值),从而使后边电路免受瞬态高能量的冲击,保护电路安全。如下图所示。

讲的通俗一点,如果电路能承受的电压冲击不高于DC24V,那么在电源处焊接一个26V的TVS管,当供电电压不超过26V时,TVS管处于高阻态;而当电源处瞬间来了个高于26V的脉冲后,TVS管能快速的将电路电压钳制在24V,从而保证了电路板的安全。

总的来说瞬态抑制二极管的作用有:

(1)将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。

(2)静电放电效应能释放超过10000V、60A以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL器件,遇到超过30ms的10V脉冲时,便会导至损坏。利用TVS二极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。

(3)将TVS二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。

2、什么是瞬态抑制二极管

瞬态电压抑制器(TransientVoltageSuppressor)简称TVS管,TVS管的电气特性是由P-N结面积、掺杂浓度及晶片阻质决定的。其耐突波电流的能力与其P-N结面积成正比。TVS广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级电源和信号电路的保护,以及防静电等。其特点为反应速度快(为ps级),体积小,脉冲功率较大,箝位电压低等。其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。

3、瞬态抑制二极管工作原理

器件并联于电路中,当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态),不影响线路正常工作,当电路出现异常过压并达到其击穿电压时,它迅速由高阻态变为低阻态,给瞬间电流提供低阻抗导通路径,同时把异常高压箝制在一个安全水平之内,从而保护被保护IC或线路;当异常过压消失,其恢复至高阻态,电路正常工作。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次