处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

红外发射二极管的极性及好坏的检测方法

红外发射二极管的极性及好坏的检测方法
来源:网络整理 时间:2019-08-14

1、正、负极性的判别

红外发光二极管多采用透明树脂封装,管心下部有一个浅盘,管内电极

宽大的为负极,而电极窄小的为正极。也可从管身形状和引脚的长短来判断。通常,靠近管身侧向小平面的电极为负极,另一端引脚为正极。长引脚为正极,短引脚为负极。

2、性能好坏的测量

用万用表R&TImes;10k档测量红外发光管有正、反向电阻。正常时,正向电阻

值约为15~40kΩ(此值越小越好);反向电阻大于500kΩ(用R&TImes;10k档测量,反向电阻大于200 kΩ)。若测得正、反向电阻值均接近零,则说明该红外发光二极管内部已击穿损坏。若测得正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。若测得的反向电阻值远远小于500kΩ,则说明该二极管已漏电损坏。 简介:红外线是一种电磁波,波长介于微波与可见光之间(波长介于0.75-1.4微米),红外线发射管通常也叫红外线发射二极管,英文名称是:Infrared LED 。红外线发射管是一种直接将电能转化成近红外光的电子元器件,其封装材料,发光原理与普通的发光二极管相似,只是使用的半导体材料不同。

红外线发射管的组成

从左边的图中可以看到,红外线发射管与普通的LED的组成部分非常像,透明的胶体使用的材料是环氧树脂。灯杯中的半导体材料(晶片)是砷化镓、铝砷化镓(GaAs、AlGaAs)正向偏压(V)小于 1.9,λ波长(nm)大于760。 可以用下列方法判断红外线发射管的极性:

红外线发射管的种类

通常我们所见的发射管是筒状的。如右边图片所示。直径3mm或者5mm,还有方形、草帽形、贴片的等等。胶体颜色有透明的,深蓝色,黑色等。 通常红外发射管根据发射角度分为:15度、30度、45度、60度、90度、120度、180度。可以根据灯杯离发射管顶部的百分百来判断,比如45度的发射管灯杯离发射管顶部大概45%。

根据需要发射红外线的强度来分,红外线发射管有10μ、12μ、14μ的晶片。

这些参数用来分辨红外线发射管的种类,通常生产厂家会在产品的命名中有所体现,比如万州光电的红外发射管L5IR4-45 ,个“5”表示他的直径是5mm。第二个“4”指的是使用的晶片是12μ的(对应数值需要厂家提供)。后的“45”是指发射管角度是45度。

红外线发射管的应用

红外遥控领域

我们见得多的就是电视机遥控器上的发射管,这种发射管的发射波长是940纳米。大部分的红外遥控都是选择940纳米。这是的遥控波长,也是国际通用的标准。 安防领域

另外在安防领域,比如红外线摄像头上使用的红外发射管大部分是850纳米的。 红外感应领域

洗手间的感应水龙头是典型的应用,波长也是940纳米的,红外线发射管与红外线接收头装在同一平面的PCB板上,红外线发射管发射的红外线经人体反射被红外线接收头接收,再转换成电信号。

特性曲线;Typical CharacterisTIcs (Ta= 25℃)

下面几幅图是红外线发射管的特征曲线图:
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次