处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何正确使用二极管的导通压降

如何正确使用二极管的导通压降
来源:网络整理 时间:2019-08-07

二极管

二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。早期的二极管包含“猫须晶体(”Cat's Whisker“ Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。

特性

正向性

外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。在正常使用的电流范围内,导通时二极管的端电压几乎维持不变,这个电压称为二极管的正向电压。当二极管两端的正向电压超过一定数值 ,内电场很快被削弱,特性电流迅速增长,二极管正向导通。 叫做门坎电压或阈值电压,硅管约为0.5V,锗管约为0.1V。硅二极管的正向导通压降约为0.6~0.8V,锗二极管的正向导通压降约为0.2~0.3V。

反向性

外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流,二极管的反向饱和电流受温度影响很大。一般硅管的反向电流比锗管小得多,小功率硅管的反向饱和电流在nA数量级,小功率锗管在μA数量级。温度升高时,半导体受热激发,少数载流子数目增加,反向饱和电流也随之增加。

击穿

外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。如果二极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性不一定会被破坏,在撤除外加电压后,其性能仍可恢复,否则二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。

二极管是一种具有单向导电的二端器件,有电子二极管和晶体二极管之分,电子二极管因为灯丝的热损耗,效率比晶体二极管低,所以现已很少见到,比较常见和常用的多是晶体二极管。二极管的单向导电特性,几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。

二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,锗管正向管压降为0.3V,发光二极管正向管压降会随不同发光颜色而不同。主要有三种颜色,具体压降参考值如下:红色发光二极管的压降为2.0--2.2V,黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V,绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V,正常发光时的额定电流约为20mA。

二极管的电压与电流不是线性关系,所以在将不同的二极管并联的时候要接相适应的电阻。

特性曲线

与PN结一样,二极管具有单向导电性。硅二极管典型伏安

特性曲线(图)。在二极管加有正向电压,当电压值较小时,电流极小;当电压超过0.6V时,电流开始按指数规律增大,通常称此为二极管的开启电压;当电压达到约0.7V时,二极管处于完全导通状态,通常称此电压为二极管的导通电压,用符号UD表示。

对于锗二极管,开启电压为0.2V,导通电压UD约为0.3V。在二极管加有反向电压,当电压值较小时,电流极小,其电流值为反向饱和电流IS。当反向电压超过某个值时,电流开始急剧增大,称之为反向击穿,称此电压为二极管的反向击穿电压,用符号UBR表示。不同型号的二极管的击穿电压UBR值差别很大,从几十伏到几千伏。

反向击穿按机理分为齐纳击穿和雪崩击穿两种情况。在高掺杂浓度的情况下,因势垒区宽度很小,反向电压较大时,破坏了势垒区内共价键结构,使价电子脱离共价键束缚,产生电子-空穴对,致使电流急剧增大,这种击穿称为齐纳击穿。如果掺杂浓度较低,势垒区宽度较宽,不容易产生齐纳击穿。

雪崩击穿

另一种击穿为雪崩击穿。当反向电压增加到较大数值时,外加电场使电子漂移速度加快,从而与共价键中的价电子相碰撞,把价电子撞出共价键,产生新的电子-空穴对。新产生的电子-空穴被电场加速后又撞出其它价电子,载流子雪崩式地增加,致使电流急剧增加,这种击穿称为雪崩击穿。无论哪种击穿,若对其电流不加限制,都可能造成PN结性损坏。

什么是二极管的正向导通压降

极管在正向导通的时候,流过电流的时候会产生压降。

一般情况下,这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。

但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。

如何正确使用二极管的导通压降

二极管电子电路中基础的元器件之一。作为常见的元器件之一,二极管的基本性能参数我们都很熟悉,但也有一些很重要的参数很容易被我们忽视,它们到底是什么参数呢?

1、二极管导通电压 二极管特性是具有单向导通性,因此被广泛应用于整流电路、开关电路、保护电路等场合。所谓单向导电性,是指在二极管PN结两端接入反向电压时,二极管截止;在PN结两端接一定值的正向电压时,二极管才能导通。这个一定值的正向电压,就是二极管的正向导通压降。大学学习时常把二极管导通压降认定为0.7V,但实际上,二极管的正向导通压降并不是固定不变,而是和二极管流过的电流、环境温度有关,它们的关系如下:i=IS(equ/kt-1) 其中,IS是二极管的反向饱和电流,q是电子电量,k是玻尔兹曼常数,T是热力学温度。在二极管的datasheet中也可以看到正向电压的曲线图

当温度一定时,流过二极管的电流越大,导通电压越大。将1N4148接在电源输出端做防反接,当流过0~100mA电流时,1N4148输出端电压纹波达600mV,导致系统工作不正常。 由于二极管的导通压降和流过的电流成正比,减小电流的跳动范围,就可以减小导通压降的变化幅度。在二极管输出端加入10mA的恒定负载,当流过1N4148的电流从10mA至100mA时,输出电压纹波降到了260mV。

2、二极管结电容 二极管结电容也是容易被人忽视的重要参数。在低频电路中,结电容的影响可以忽略不计。但在高频电路中,结电容过大甚至能造成电路工作不正常。 以ESD保护二极管为例。为了防止外部静电损坏内部电路,在高速通讯接口处通常都会加上ESD保护器件。ESD本身存在数十皮法的结电容,由于高速信号驱动能力有限,结电容越大,总线频率越高,信号上升时间就越大,终可能造成总线通讯失败。因此将二极管应用在高速信号上时,尽量选择结电容小的型号。 如果二极管型号已经确定无法修改,而又要降低结电容时该怎么办呢? 从下表看到,二极管结电容和其承受的反向电压呈反比,反向电压越大,结电容越小。因此可以通过增大二极管承受的反向电压来降低二极管的结电容。

发光二极管的导通压降和电流

1. 直插超亮发光二极管压降

主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下:

红色发光二极管的压降为2.0--2.2V

黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V

绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V

正常发光时的额定电流约为20mA。

2.贴片LED压降

红色的压降为1.82-1.88V,电流5-8mA

绿色的压降为1.75-1.82V,电流3-5mA

橙色的压降为1.7-1.8V,电流3-5mA

兰色的压降为3.1-3.3V,电流8-10mA

白色的压降为3-3.2V,电流10-15mA.

超亮发光二极管主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下:

红色发光二极管的压降为2.0--2.2V

黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V

绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V

正常发光时的额定电流约为20mA。

红色1.5-1.8v,

绿色1.6-2.0v

黄色1.6-2.0v

兰色2.2v

白色3.2-3.6v

红色LED是1.6V,

黄色约1.7V,

绿色约1.8V,

蓝色白色紫色都是3V到3.2V,

全部采用恒流驱动,

其中直径3毫米的红绿黄5毫安,

白蓝紫10毫安,

直径5毫米的翻倍。

其中白色的有大功率的1W2W3W都有,但是要加散热片。

锂电池的低工作电压是3.6V,充满为4.2V,

铅电池单个2V,极限充电电压2.3V,低放电电压1.7V,

镍镉、镍氢电池单电压1.2V,终止放电电压1V,极限充电电压1.42V。

一次性锂电池3V电压。

太阳能电池单体电压0.8V左右,电流根据面积和材料决定。