处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何选择音频耦合电容

如何选择音频耦合电容
来源:网络整理 时间:2019-07-29

电容称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,其中的一类音频耦合电容来隔离直流信号通交流信号,使整体表现平衡,无音染,享受畅想音质,音频耦合电容因此特质,在音乐发烧友间非常盛行,要想有卓越的视听音质,接入音频耦合电容的话效果肯定是事半功倍的。对于音乐发烧友来说,你在聆听音质时知道音频耦合电容的作用吗?

耦合电容是因分布电容的存在而产生的一种耦合方式。音频耦合电容作为其中的一类典型,起着不使后一级的工作点不受前一级的影响,就必须在直流方面把前一级和后一级分开的作用。音频耦合电容如何进行选择呢?音频耦合电容的大小呦呵影响呢?音频耦合电容的作用又是什么呢?

耦合电容器是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止工频电流进入弱电系统,保证人身安全。音频耦合电容使用于音乐相关线路上,达到畅想音质的目的。

为什么使用音频耦合电容

耦合电容的作用是将交流信号从前一级传到下一级。为了不使后一级的工作点不受前一级的影响,就必须在直流方面把前一级和后一级分开。同时,又能使交流信号顺利的从前一级传给后一级,电容能传递交流信号和隔断直流,使前后级的工作点互不牵连。

耦合电容一般是用来隔离直流信号通交流信号。常用在交流放大电路中,有直流干扰的电路也常用耦合电容隔离干扰信号

哪款电容做音频耦合好_常见音频耦合电容的介绍

1、音频耦合电容的种类_WIMA威马

性能指标比较高的电容,适合用在整个系统都够高班的器材上,在一般普通的器材上表现较为浮燥,不推荐初学者使用。

2、音频耦合电容的种类_RIFA420/426

这系列电容对高频的听感有一定的衰减作用,在一般的器材上表现听感温暖厚实,高频圆润耐听。性能和指标也不错。很适合初学者使用。

3、音频耦合电容的种类_西门子千层糕电容

声音表现一般,但性能指标极好,适合用于电源退耦。

4、音频耦合电容的种类_西门子EPCOS系列

性能指标好,整体表现平衡,无音染。但初学者用它的话有可能会出现同WIMA出一样的效果。使用时需要注意用在性能指标比较好的器材和电路上。

音频耦合电容大小如何选择

本质:耦合电容与下一级的输入电阻构成了RC高通滤波器,为了保成输入信号下限频率能通过这一“RC高通滤波器”,RC高通滤波器的下限频率不能高于输入信号的频率。

相当于选择适当的电容来设计一个高通滤波器,以保证输入信号通不衰减通过,所以电容C可用公式计算出来,下面会给出公式。

可见此输入信号有两个特点,频率很低,幅度又很小。按照常识,电容容量越大,信号的频率就可以越低,现在的输入信号频率为1Hz,主要是因为电容太大充电时间过长,至使输出信号出现延迟,特别是输入信号幅度很小的时个就要特别注意这个问题,否则电路会变得非常缓慢。

音频耦合电容的使用原则

选择:耦合电容容量应选择能保证输入信号经过耦合电容后不出现衰减的小值容量值。如果电路中有多级耦合,首级的I/O耦合电容应取小值,后级间的耦合容量可比前级倍增。这样的组合将确保整个电路音频信号通道幅频特性的完美呈现。

一般来说,耦合电容只出现出现在有交流信号的电路中才有意义,因为在电路中有直流成分还有交流成分,一般我们只需要放大的都是交流信号的时候 就要把直流成分过滤掉,因为直流成分可以影响下一级放大器工作的。可以用电容隔直流通交流的特性,只把我们想要的交流信号传送到下一级放大器。这就是耦合电容,对前一级的放大器来说是输出耦合,对下一级放大器来说是输入耦合,可以是同一个电容的。

通常来说,音频信号通道上的耦合电容的取值一般都不是很大。从0.uf~几十uf的都有。其音频耦合电容容量的取值大小,不论电子管功放或晶体机都有一定影响,电子管一般为0.1UF--0.22UF,晶体机为2.2--4.7UF。容量小的音色较为亮丽,反之低音好些。对于一些特别的电路,耦合输出电容取值可能较大,这对其前端的电源供应裕量和品质有一定的关联。

云汉芯城被列入”全国供应链创新与应用试点企业“,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次