处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

薄膜电容坏了会怎么样

薄膜电容坏了会怎么样
来源:网络整理 时间:2019-07-26

判断薄膜电容器好坏的方法如下:

1)首先看外观,外观有问题则薄膜电容很可能有问题。

2)用万用表电阻档测试薄膜电的两脚应为非常高阻值,如果有电容表,量度电容值是否跟外壳上标记相符。

3)常温测试性能,包括容量、损耗、绝缘电阻、耐压情况、ESR等等。特别需要电容器哪方面的性能就重点测试哪方面的。

4)做模拟寿命试验。常温常态测试性能没有问题了,还要看寿命是否能持久。

5)选择有信誉的电容器生产厂家。

6)若使用要求不高可以从市场上买一些通用的,自己做一下拷机试验,通过了,就可以放心使用了。

7)薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜从两端重叠后卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容,聚丙烯电容,聚苯乙烯电容和聚碳酸电容。薄膜电容器已经是近年来使用率渐渐提升的一款电容器,所以关于薄膜电容器的检验以及处理方法我们是要了解清楚。

薄膜电容器工作原理

薄膜电容器的工作原理与一般电容器一样,都是是通过在电极上储存电荷储存电能,通常与电感器共同使用形成LC振荡电路,电容器工作原理是电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存。

使用薄膜电容器的注意事项:

(一)工作电压

薄膜电容器的选取取决于施加的电压,并受施加的电压波形、电流波形、频率、环境温度(电容器表面温度)、电容量等因素的影响。使用前请先检查电容器两端的电压波形、电流波形和频率是否在额定值内。

(二)工作电流

通过电容器的脉冲(或交流)电流等于电容量C与电压上升速率的乘积,即I=C&TImes;dt/dt。

由于电容器存在损耗,在高频或高脉冲条件下使用时,通过电容器的脉冲(或交流)电流会使电容器自身发热而有温升,将会有热击穿的危险。因此,电容器安全使用条件不仅受额定电压的限制,而且受额定电流的限制。

当实际工作电流波形与给出的波形不同时,一般情况下聚酯薄膜电容器在内部温升为10℃或更小的情况下使用;聚丙烯薄膜电容器在内部温升为5℃或更小的情况下使用,电容器表面温度不允许超过额定上限温度。

金属化薄膜电容器内部温升公式如下:

△T=I2rms*DF*ω/(β*S)

△T:电容器内部温升

Irms:通过电容器的有效电流值

DF:损耗角正切

ω:容抗(1/2πfc)

β:薄膜传热系数

S:电容器表面积

(三)各种波形的有效值换算关系

(四)电容器充放电

由于电容器充放电电流取决于电容量和电压上升速率的乘积,即使是低电压充放电,也可能产生大的瞬间充放电电流,这可能会导致电容器性能的损害。当进行充放电时,请串联一个20Ω/V~1000Ω/V或更高的限流电阻,将充放电电流限制在规定范围内。如有发生电容器短路充放电现象,请将其列入不良品范围,不得使用。

(五)阻燃性

尽管在薄膜电容器外封装中使用了耐火阻燃材料—助燃环氧树脂或外壳,但外部的持续高温或火焰仍可使电容器芯子变形而产生封装破裂,导致电容器芯子融化或燃烧。

(六)环境温度

电容器额定使用温度标准为85℃。当电容器实际使用温度超过额定使用温度(在使用温度范围内)时,电容器额定电压将随温度的升高而降低。电容器额定电压降低标准公式:

VC=VR*(165-TA)/80

VC:电容器在高温时可承受电压

VR:电容器额定电压

TA:电容器表面温升
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次