处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

瓷片电容如何计算

瓷片电容如何计算
来源:网络整理 时间:2019-07-25

什么是瓷片电容

瓷片电容(ceramiccapacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。

瓷片电容的分类

瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。

按瓷介电容电介质又分:1类电介质(NP0,C0G),2类电介质(X7R,2X1)和3类电介质(Y5V,2F4)瓷介电容器。EIARS-198。

瓷片电容的作用

MLCC(1类)—微型化,高频化,超低损耗,低ESR,高稳定,高耐压,高绝缘,高可靠,无极性,低容值,低成本,耐高温。主要应用高高频电路中。

MLCC(2类)—微型化,高比容,中高压,无极性,高可靠,耐高温,低ESR,低成本。主要应用于中,低频电路中作隔直,耦合,旁路和滤波等电容器使用。

瓷片电容计算公式详解

瓷片电容的容量识别方法(根据标识计算电容容量的方法)如下:

瓷片电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。

电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法(nF),1纳法=1000皮法(pF)

1、容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10μF/16V;

2、容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示;

字母表示法:

1m=1000μF

1P=1pF(如470P=470pF)

1P2=1.2PF

1n=1000PF;

数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。

如:

102表示标称容量为10&TImes;10?pF=1000pF;

104表示标称容量为10&TImes;(10^4)pF=100000pF;

470表示标称容量为47pF;

223表示标称容量为(22&TImes;(10^3))pF(即22000pF)。

在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用“9”表示时,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。

如:229表示标称容量为22x10^(-1)pF=2.2pF。