处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

凌华科技发布新型网络安全应用平台

凌华科技发布新型网络安全应用平台
来源:EEWORLD 时间:2014-09-26

    搭配PacketManager软件开发工具包,适用于高性能的DPI 及网络安全应用平台CSA-5100/5200 (1U/2U)系列提供优于原生Linux 4倍的DPI处理性能,非常适合下一代防火墙的应用。

    2014年9月25日,北京讯---全球云计算物联网、嵌入式计算产品领导厂商——凌华科技今日发布1U/2U机架式网络应用平台CSA-5100/5200, CSA-5100/5200采用第4代Intel® Xeon® E3-1200 v3处理器及C226芯片组,配合凌华科技网络软件开发工具包PacketManager,有助于进行高效封包与网络安全处理,可协助客户快速发展新一代网络安全应用——如下一代防火墙 (NGFW) 、统一安全管理 (UTM) 、防病毒 (Anti-Virus) 及深度封包检测 (DPI) 等。

    CSA-5100/5200网络应用平台是凌华科技专为网络安全而设计的“电信网络智能应用平台 (ARIP)”,搭配凌华科技PacketManager,包括控制平面 (control plane) 配置以及数据平面 (data plane) 封包处理加速工具。CSA-5100/5200在深度封包检测和封包处理上得以有突破性的表现,Layer 3转发性能提升比原生Linux快11倍,而且深度封包检测速度可以提升4倍左右。

    凌华科技CSA-5100/5200系列网络应用平台具有绝佳的扩展弹性设计,配有4个扩展槽,可连接网络接口模块(NIM),包括GbE端口、SFP端口及SFP+端口;2U机型(CSA-5200)具有4个2.5寸/3.5寸的SATA硬盘槽,1U机型(CSA-5100)则有1个2.5寸的SATA硬盘槽和2个mSATA SSD插槽;弹性的存储装置还有SATADOM和CFast插槽,以及1个PCIe槽,可以连接PCIe x 4 转接卡,分担CPU的工作量。

    对于正在寻求弹性设计、高效封包处理能力,同时又具有高稳定性、高可靠性、高性价比及产品可快速上市的系统整合厂商而言,凌华科技的CSA-5100/5200系列无疑是选择。凌华科技借助在电信及网络市场深耕超过10年所累积的经验,并依据客户的不同需求,可提供整合应用方案,协助客户产品快速上市,从而抢占市场先机。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次