处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

影响薄膜电容器性能的原因有哪些

影响薄膜电容器性能的原因有哪些
来源:网络整理 时间:2019-07-22

影响薄膜电容器的常见原因

一、使用中出问题的原因

1.运行电压过高引起移相电容器过早淘汰

电容器的功率损耗和发热量都和运行电压的平方成正比,运行电压的升高,使电容器温度显著增加,另外在长期电场的作用下,会加速电容器绝缘的老化

2.操作过电压引起电容器的损坏

切断并联电容器组时,可能引起电感一电容回路的振荡过程。从而产生操作过电压,切断过程中,如果断路器发生电弧重燃,将引起强烈的电磁振荡,出现更高的过电压值。这一过电压的幅值,与被切电容和母线侧电容的大小有关,也与电弧重燃时触头间的电位差有关。

3.带电荷合闸引起电容器的爆破

任何额定电压的电容器组,均应禁止带电荷合闸。电容器组每次重新合闸,必须于开关断开电容器放电3min后进行。

二、运行温度过高造成移相电容器的损坏

1.环境温度过高

目前YY型及YL型移相电容器周围空气温度系按一25-40 C设计。环境温度不超过40'C的要求,在我国许多地区难以满足。因此,新型的低压无功补偿装置,其周围空气温度系按一30-55 C设计。

2.户外式电容器日光直接照射

移相电容器露天装设于变电站或配电线路上时,由于日光直接照射下,由于超温运行原因。年损坏率很高,有的可达10%左右。尤以装于户外铁质配电箱中,散热不良,夏季损坏率特别高。另外在酷热天气突然下暴雨时,也会集中造成损坏。

3.通风散热不足

三、网络离次谐波的影响

1.使电容器组的运行电流和输出无功功率,大幅度地超过额定值。

2.当电源电压波形中某次谐波频率。接近于网络的自然频率时,可能产生谐波共振过电压

四、开关设备性能的影晌

电容器在被切除时,如果开关不重燃、开断时不会产生过电压。也不会产生过电流。提高开关投切电容电流的能力是减少事故和延长电容器使用寿命的一个重要方面。

影响薄膜电容器容量大小的原因

薄膜电容器的容量大小取决于薄膜金属层面积的大小,所以容量的下降主要就是金属镀层受外界因素影响,面积减少而产生的。在电容器制作过程中,膜层之间存在微量的空气,且较难完全消除。电容器工作时,空气在电场作用下,有可能被电离。空气电离后产生臭氧,臭氧是一种不稳定的气体,常温下自行分解为氧,是一种强氧化剂,低浓度下可瞬间完成氧化作用。金属化薄膜的金属镀层(成份为Zn/Al)遇到臭氧分解的氧后立即氧化,生成透明不导电的金属氧化物ZnO和Al2O3,实际表现为板面积减小,电容器容量下降。因此消除或减少膜层间的空气,可以减缓电容量衰减。当膜层间的空气被外界水份侵入时,空气的击穿电位会降低,加快空气电离,产生大量的臭氧,氧化金属化薄膜的金属镀层,电容器的容量会迅速下降。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)