处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

薄膜电容器大小怎么看

薄膜电容器大小怎么看
来源:网络整理 时间:2019-07-22

电容大小怎么看

1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。

电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。

容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。

2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法

容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V

容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示

字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF

数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。

3、电容容量误差表

符 号 F G J K L M

允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%

薄膜电容大小怎么看

额定电压

在低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的损坏。

绝缘电阻

直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。

像陶瓷电容器、薄膜电容器的话,绝缘电阻是越大越好的,而铝电解电容之类的绝缘电阻是越小越好。 电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。

损耗

电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。

在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。

频率特性

随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律……

温度系数

在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。

常用公式

平行板电容器公式中C=εS/4πkd

示例

薄膜电容器参数:CBB21 155K/250V

CBB21为金属化薄膜电容器的型号,属于其中一类,为聚丙烯薄膜电容器;又如CL23,就为聚酯薄膜电容器;

155代表容量,此种表示法为“三位法”,即155=15*10(5)pF=1.5uF, 注:10(5)=10的五次方;

K(-/+10%)代表电容器容量等级,一般还有G(-/+2%)、H(-/+3%)、J(-/+5%)、K(-/+10%)、M(-/+20%);

250表示电容器的额定电压,使用时不用超过这个值(电容器厂家一般设计留有余量,但不推荐超过额定电压使用);

V表示电压单位,有交流和直流两种,此处为直流电压250伏。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次