处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

贴片钽电容和贴片铝电解电容的区别

贴片钽电容和贴片铝电解电容的区别
来源:网络整理 时间:2019-07-19

贴片钽电容

全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液,另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。此外,钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。 钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就可以看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。

优点

1.体积小

2.使用温度范围宽,耐高温

3.寿命长,绝缘电阻高,漏电流小

4.容量误差小

5.等效串联电阻小(ESR),高频性能好

缺点

1.耐电压不够高

2.电流小

3.价格高贴片钽电容的全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,由于使用金属钽氧化物做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液,另外,钽电容不像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。此外,贴片钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。

虽然贴片钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频纹波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱。导致贴片钽电解电容爆炸的原因大致分为,正负极颠倒使用和电路中交流纹波过高而导致的爆炸,和在使用电压合适的情况请,电路峰值输出电流过大导致贴片电容爆炸,这两种情况。有些客户在不懂耐压的情况下就会容易造成贴片钽电解电容耐压击穿,轻则烧焦重则爆裂。

贴片铝电解电容

铝电解电容是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。使用的时候,正负极不要接反。

电解电容器特点一:单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。

电解电容器特点二:额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容比)。

电解电容器特点三:价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造铝电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。

贴片钽电容和贴片铝电解电容的区别

电解电容器是以电解的方法形成的氧化薄膜作为介质而做成的电容器。

钽电容器: (常用CA标志)

钽电解电容是用金属钽作电极、氧化钽作介质的电容器。特点是:化学稳定性高,额定耐压高,耐高温性能好,机械强度高,体积小。常用CA标志,其容量从0.47uF到1000uF,额定耐压主要有6.3V、10V、16V、63V几种。性能远优于铝电解电容,但价格比较贵。钽电解电容器是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种,在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质的钽电容和非固体电解质的钽电容。其中,固体钽电解电容器用量大,如CA型、CA42型等。钽电解电容器的外壳上都有CA标记,但在电路中的符号与其它电解电容器符号却是一样的。与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。但是它的工作电压较低。

铝电解电容器:(常用CL 标志)

铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波(在高频率得时候电解电容的并联滤波效果较低频差),铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险。铝电解电容器的额定电压的1.3倍作为电容器的浪涌电压,工作电压高于160V时,是额定工作电压+50V作为浪涌电压,这是生产厂家保证的电压,可以允许在短时间内承受此电压。电容器处于浪涌电压时,电流会很大,通常是正常情况的10~15倍,如果时间太长,会爆开。所以一般选用铝电容器应该把电压选得稍高些,实际工作

电压为标称电压的70~ 80%为宜。

铝电解电容器CL型特点:体积小、寿命长、105℃2000小时,宽温度、高可靠性。

使用温度范围:-55℃至+105℃

额定电压:6.3-100VDC 160-400VDC

标称电容量范围:0.1-15000UF

标称电容量允许偏差:±20%(25℃,120HZ)

损耗正切值:容量大于1000UF者,每增加1000UF,其损耗正切值增加0.02

温度特性:容量大于1000UF者,每增加1000UF,阻抗比增加1

耐久性:+105℃加带纹波电流的额定电压2000小时,恢复16小时后:((≤Φ8:

1000HR)

电容量变化率:±20%初始测量值以内

漏电流:≤初始规定值

损耗角正切值:≤200%初始规定值

贴片电容与电解电容的区别

1、贴片电容的全称为多层片式陶瓷电容器,是大部分可以实行贴片封装的电容的统称,而电解电容则是电容性质分类的一种。

2、贴片电容分为无极性电容和有极性电容两类,有极性电容一般称为电解电容,不过有些电解电容不适合贴片封装,如节能灯用的铝电解电容。

3、贴片电容一般体积比较小,容量小,精度比较高,而电解电容体积、容量比较大,种类多。

贴片是PCBA加工行业里的一种加工方式,是指在元器件经过涂敷锡膏或红胶,然后经过贴片机进行贴片安装,再进行回流焊接的过程。一般贴片电容的体积比插件的小,更能适应时代的发展。

贴片电容的用途

1、贴片电容在中高频有相当大的作为,其体积小,耐压高,高频谐振点的ESR非常低(数个mΩ),通常用于中高频(100k-数百M)滤波,使用起来好是各个谐振频段都选用,比如102,103,104(即1nF,10nF,100nF)等级容量的陶瓷电容并联使用。低中频方面要滤波,首先要考虑电解电容。需要注意的地方是大多数的电解电容都有极性,即正负极千万不要颠倒,哪怕用普通万用表测量时极性不慎搭反,都要将该电容废弃。

2、陶瓷电容的缺点是随温度变化性能变化很大(除了I类介质,但I类介质容量做不大),比如X7R,X5R在额定温度范围内容量变化±15%,至于Z5U,Y5V介质的容量变化能达到-82%。电解电容通常都具有温度特性好(除了液态铝电解之外,不过固态铝电解在这方面有了极大地改进,但是耐压目前来说很少有超过100V的),频率范围宽,直流偏压特性优良,等效串联电阻(ESR)稳定,耐纹波电流高的特点。

3、陶瓷电容会随着加在它上面的直流偏压而发生容量的变化,同时ESR在额定频段内也有剧烈的抖动,在这方面,陶瓷电容和钽电容以及固态铝电解是没办法比的。电解电容(需要注意的是只要采用电解质作为阴极的电容都是电解电容,目前应用比较广泛的是铝电解,钽电解,铌电解,还要超级电容等)具有相当巨大的容量,甚至达到法拉、数百上千法拉数量级的容量,这样就非常适用于需要储能。

在一个电路板组成的电路中,常需要考虑价格和性能方面的因素,不同类型的电容有不同的性能优势,不管贴片的还是插件的电容选择合适你自己的才是好的。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次