处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

贴片电容怎么更换

贴片电容怎么更换
来源:网络整理 时间:2019-07-17

贴片电容损坏怎么更换

贴片电容标识规则和贴片电阻有部分相似,不同的是贴片电阻器的表面都会有参数标识,但是贴片电容表面没有任何参数标识,这个和贴片电容的制作工艺有这直接的关系,因为贴片电容是经过高温烧结而成的,没有办法在上面印字,而贴片电阻是丝印而成的,所以在阻体上印字就比较容易了。那么问题来了,既然贴片电容的表面是没有的标识的,那如果电容器损坏了,我们应该怎么更换呢?以下推荐几种方法供大家参考。

1、贴片电容的损坏几率比较小,但是电容靠近稳压管的散热位置的话,会出现短路的现象。如果贴片电容知识有些许漏电的话,可以先用电容表测量下其容量,如果相差不大的话就找个相同容量或者耐压更高的电容器代替就可以了。

2、如果电容器损坏得很严重,不能再使用了,比如开路或者短路,这是我们就要分析下该电容在电路中的作用了,如果是滤波作用的话,那在替换的时候选择性就大了,从1000pF到10000pF都可以选择,甚至直接去掉都没有太大的影响。

3、如果该电容是作为震荡电路的一部分,那么这类电容是为了配合其他元件控制振荡频率的,还少不了一个芯片,那么我们可以参考这个芯片的数据表,数据表中会给出周边的元件的参数范围,我们参照数据表中的参数实例来代换电容器也是种非常实用的方法。

贴片电容更换

用热风枪拆下电容,用很头尖的电烙铁焊就行了。

我是这样焊的:用一把尖咀的烙铁,先在电容的一个脚加点锡(因为板子本身一般都有一定的氧化,而且电容脚的锡也很少,不加点不好传热),然后再用烙铁加热,用手或镊子把电容往另一边扳,让加热了的哪个脚脱离电路板,然后在加热另外一个就拆下来了,其中要注意烙铁的温度,还要注意电容脚的焊盘上的锡是否已经完全熔化。

(我就是在掰的时候,把线路板的连线也拔起来了,关键是不能同时加热2只引脚,在加热一只引脚的同时把电容往一边“掰”很容易把另一脚的线路板引线也给拔起来!我就是这样作失败了)

你要用力压着另一头才掰,就是说以另一头为支点运动,不是向上掰,如果这样都脱掉,那只能说可能你的电路板已经较残了

使用2个尖头烙铁,分别对准电容的两端的焊点(要“快准狠”)稍微向上用力,焊锡融化后,电容自然脱落。

用一段比较细的漆包线 ,一头焊到离焊点比较近的地方固定,注意漆包线的其他地方不要去皮上锡,然后对焊点处加锡加热 ,手拉导线的另外一头 横扫过去 大概就这样

风枪拆确定是坏的电解帖片电容可以,但装它不行的,电容肯定会损。

没有风枪拆这种电容有一种方法我常用:首先确定这个电容坏了,找把尖嘴嵌,夹在电容顶端,然后顺着电容圆顶方向,左右30-60度转动,把电容从它的塑料座上旋下,再顶碎和清理塑料座。这样电路板上就留下它的2个引脚,这样就可以用电烙铁轻松拆下它了。

贴片电容怎样可以改换效率

贴片电容电极与电解质电解电容电极上的活性事物以及电解质也会影响其改换效率。电容积电容积大,相对来说改换效率较低。一点耦合、退耦用的电解电容,以小容积多只并联,或并联小容积无极性电容的办法来增长中高频的改换效率已属常见。

导电性能电解质的导电有经验越强,改换效率越高。优良容电器的改换效率都比较高。从其正切伤耗值就可以看出,伤耗越大,表达它越跟不上信号的高速变动。因为活性事物频频的极性改换,其伤耗能+羭縷引动发热,还会影响生存的年限,一点低档的电解电容还会发热“爆炸”。

贴片电容无极性电容导体的电阻如今有点无极电容为减损大小及减低成本,往往在媒介上镀上一层金属作电极,这层金属材料和厚度都会影响导电。由于电容是靠充放电办公去“传交”信号,所以导体的电阻越小,电流越畅顺,瞬态反响就越好,导体电阻引动的相移也越小,传交信号的畸变也越小。

近年认为合适而使用无极电容做胆前级的电源滤波电容也越来越多见。散布电感认为合适而使用叠片形式的电容比认为合适而使用卷绕形式电容的电感小,所以认为合适而使用叠片形式容电器的改换效率高,高频响应好,但卷绕形式出产过程容易,故市面儿上的电容以卷绕形式多见。一点品质较好的电容认为合适而使用多个小容积电容并联以减损散布电感。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次