处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

瓷片电容耐压测试方法

瓷片电容耐压测试方法
来源:网络整理 时间:2019-07-15

耐压值及瓷片电容的标识方法

首先,我们需要了解下的耐压值及电容的标识方法。

常用的就是直标法,也就是说,如果数字是0.001,那它代表的是0.001uF=1nF,如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。 当然,还有不标单位的直接表示法,采用的是1~4位数字表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,0.5为0.5pF 。

其次还有色码表示法。沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF) 颜色意义:黑=0、棕=1、红==3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。

瓷片电容器有高压瓷片和普通瓷片电容器,普通瓷片电容器耐压过去标准是50V,高压瓷片电容器有几百伏的,有几千伏的,一般在容值下面标出XXKV。1J代表 6.3×10=63V ;2F代表 3.15×100=315V;3A代表1.0×1000=1000V;1K代表 8.0×10=80V。数字为4,如4Z代表90000V。

电容器耐压的标注也有两种常见方法,一种是把耐压值直接印在电容器上,另一种是采用一个数字和一个字母组合而成。

其实只要能够准确的掌握相关的标识,就可以轻松的根据其标识来判断耐压值是多少。不同的表示方法代表的意思是不同的。

瓷片电容耐压测试方法

在购买任何的电器或者是设备的时候,如果不懂得专业的知识,很容易购买到劣质的产品。毕竟对于很多电子产品或者是电器等来说,从外观上是难以区分其品质的。其差价就在于产品的内部装置。而瓷片电容是很多电器设备中不可缺少的关键。在选择的时候一定要了解其耐压值是多少。接下来就来简单分享一下瓷片电容耐压测试方法介绍详情。

如果需要测试新购买的电容器或家用电风扇、鼓风机及其他单相电动机启动用的电容器耐压时,可用绝缘电阻表与直流电压表配合的方法进行测量。它的原理是当摇动绝缘电阻表手柄时,直流发电机就开始工作。对于额定电压为500V的绝缘电阻表,当手摇转速达到每分钟120转时,其应输出500V的直流电压,因为它输出电流很小,所以对电容器无损害。

首先将直流电压表(也可用万用表直流电压挡)和被测电容器并联到绝缘电阻表的两个端钮上,接好后缓慢加速摇动绝缘电阻表手柄,察看电压表指示值,如指针不再上升或上升又降低,此时测出的即是该电容器的耐压值,也是它的临界击空值。在工作中也可用1000伏绝缘电阻表或2500V的绝缘电阻表及相适应的直流电压表,对耐压值较高的电容器进行测试。需要注意的是,接线前和测试后都要将电容器作放电处理,而且直流电压表连接时要判断好绝缘电阻表的正、负极性。

瓷片电容耐压测试方法介绍就到这里。当然还有很多不同的检测方法,而这样的方法可以满足日常或者是常见的一些需求,便于检测得出更为精准的结果。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次