处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

水泥电阻发热原因及解决建议

水泥电阻发热原因及解决建议
来源:网络整理 时间:2019-06-28

水泥电阻是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻的外侧主要是陶瓷材质(一般可分为高铝瓷和长石瓷)。

水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻器有普通水泥电阻器和水泥线绕电阻器两类。

水泥电阻器是线绕电阻器的一种,它属于功率较大的电阻,能够允许较大电流的通过。它的作用和一般电阻一样,只是可以用在电流大的场合,比如和电动机串联,限制电动机的启动电流,阻值一般不大。水泥电阻器具有外形尺寸较大、耐震、耐湿、耐热及良好散热、低价格等特性,广泛应用于电源适配器、音响设备、音响分频器、仪器、仪表、电视机、汽车等设备中。

水泥电阻我们经常使用,但有时我们发现水泥电阻会发热等情况的发生,我们应该做些什么呢?

水泥电阻发热原因

水泥电阻是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)封装电阻,其允许工作温度大于碳膜电阻(大于130度),所以60度50 ~这种抵抗是没有问题的,但热功率的LED本身发热很高,如果散热不好当然这LED的生活会崩溃。

根据焦耳定律可知,水泥电阻发热太快的原因有:

1、当电阻一定时,那就是电流过大,如果是这样,那就减小流过电阻的电流。

2、当电流一定时,那就是电阻的值太大,适当减小电阻的阻值。

额定功率小功率色环电阻,一些我们在电路时,一般使用几乎1 / 1 / 8W,16W,1 / 1 / 2W,4W,1W,2W,4W 3W1 /,2W,3W等等,从外观的大小来区分,体积更大的,权力越大,如果它有一个总电阻将标记。一般电阻体积越大,耐受更大的功率;在使用前应考虑功率值,原则上不应超过该电阻的标称值。在特殊情况下,安装散热器。一般小功率电路,电阻几乎不发热。高电阻会觉得热,但不要紧。

水泥电阻发热太快解决建议:

好能与直流功率较低,电阻的重新分配可以直接减少电力消耗和减少阻力,热。如果直流电源不能更换可以使用两5w100系列,如果只有5w200电阻可以用2并联和串联(200/2+200/2)。水泥电阻如果在额定功率下工作,温度上升很高,好不要用手直接接触。功率的电阻没有选择错误的理论,但温度不站,因为标准电阻温度高于100摄氏度。该解决方案是一个功率电阻变大,如果可能的话,好的方法是使用低电压直流电源3V,5V或6V可以重新选择,限流电阻。

好能采用更低的直流电源,重新配电阻可直接降低电阻上的功耗,省电又减少发热。

如果直流电源不能更换可采用两个5W100Ω串联,如果只有5W200Ω电阻可采用2个并联再串联(200/2+200/2)。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次