处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

滑动变阻器的分压式、限流式特点及选择方法解析

滑动变阻器的分压式、限流式特点及选择方法解析
来源:网络整理 时间:2019-06-26

一般情况下,能选择限流接法的都不用分压接法。因为限流的接法比较简单,消耗的电能少但是在三种情况下,一定要用分压接法。

1.电压要求从0开始

2.实验中提供的电表(电压、电流)的量程如果用限流接法的话,不够

3.待测的电阻比提供的滑动变阻器的电阻大的多,滑动变阻器起不到改变电路电压的作用

注意,要选分压接法的话,提供的滑动变阻器,要选范围小的那一个,因为,小的在滑动的过程中,电压的改变相对来说均匀一些

一、滑动变阻器的两种连接方式

如图所示的两种电路中,滑动变阻器(阻值为R0)对负载RL的电压、电流强度都起控制调节作用,通常把图(a)电路称为限流接法,图(b)电路称为分压接法

二、两种电路的比较

1.从调节范围上比较

分压电路优点:调节范围宽,其次是它的电流,电压都包含了0值且与R0无关。

2.从方便调节的角度比较

其中,在限流电路中,通RL的电流IL=E/RL+R0+,当R0>RL时IL主要取决于R0的变化,当R0<RL时,IL主要取决于RL,特别是当R0《《RL时,无论怎样改变R0的大小,也不会使IL有较大变化。即R0越大,电流、电压变化范围越大; R0越小,电流、电压变化范围越小。

在分压电路中,并联电路电阻比小的那个还小,当R0》》RL时,R≈RL,所以RL两端电压随R0增大而增大,几乎不受负载影响。当RL比R0小或小很多时,R≈R0这时几乎不受影响,不宜采用分压电路。

归纳为:大负载 R0》RL时,分压电路 小负载 R0《RL时,限流电路大载分压小限流。

三、分压式与限流式的特点:

1. 待测电阻上电压的调节范围不同

设电源的电动势为E,内阻不计。在限流式连接中,待测电阻Rx上的电压调节范围为RxE/(Rx+ Rp)-E(Rp为滑动变阻器的阻值)。在分压式连接中,Rx上的电压调节范围为0-E。可见分压式连接中电压调节范围比限流式大。

2. 待测电阻上电流的调节范围不同

设电源的电动势为E,内阻不计。在限流式连接中,流过待测电阻Rx上的电流调节范围为E/(Rx+ Rp)-E/ Rx。在分压式连接中,流过Rx的电流调节范围为0-E/ Rx。可见分压式连接中电流调节范围比限流式大。

从上面两点可以看出:限流电路的调节范围与Rp有关。在电源电压E和待测电阻的电阻Rx一定时,Rp越大,用电器上电压和电流的调节范围也越大;当Rp比Rx小得多时,用电器上的电压和电流的调节范围都很小。而分压式接法的电压和电流的调节范围与滑动变阻器Rp无关。

3.电路消耗的功率不同在分压式连接中,干路电流大,电源消耗电功率大。而在限流式连接中,干路电流小,电源消耗电功率小。

四、分压式与限流式的选择

滑动变阻器的两种接法都能控制调解负载的电流和电压,但是在相同条件下调解效果不同,实际应用中要根据具体情况恰当地选择限流接法和分压式接法。

1.通常情况下(满足安全条件)由于限流式电路能节约能源,电路结构简单,因此应优先选择限流式接法(以提高电路效率)。

2.为了便于调解,在待测电阻的阻值Rx小于变阻器总电阻或相差不多,且电压电流变化不要求从零开始调,可采用限流法3.为了便于调解,在待测电阻的阻值Rx远大于变阻器的总电阻的情况下应选择分压式4.在下列情况下必须采用分压式:

4.1当滑动变阻器总电阻小于被测电阻时,且要求测量的电压或电流变化范围较大

4.2明确要求测量电路的电压从零开始变化

4.3若采用限流接法,电路中的小电流仍超过用电器的额定电流。

综上所述,可以简记为:零起必分(压),滑小必分(压);滑大可限(流),但烧表必分。