处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

绝缘电阻表用于哪些领域

绝缘电阻表用于哪些领域
来源:网络整理 时间:2019-06-24

绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,绝缘电阻表主要是由三部分组成;是直流高压发生器,用以产生直流高压;第二是测量回路;第三是显示。

用来测量电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。

电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。

我们测定产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金 属部分(外壳)之间的绝缘电阻,按不同的产品,施加一直流高压,如100V、250V、500V、1000V等,规定一个低的绝缘电阻值。有的标准规定 每kV电压,绝缘电阻不小于1MΩ等。在家用电器产品标准中,通常只规定热态绝缘电阻,而不规定常态条件下的绝缘电阻值,常态条件下的绝缘电阻值由企 业标准中自行制定。如果常态绝缘电阻值低,说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻低,可能是在嵌线时绕组的均线槽绝缘受到损 伤所致。在使用电器时,由于突然上电或切断电源或其它缘故,电路产生过电压,在绝缘受损处产生击穿,造成对人身的安全或威胁。

结构及组成

(1)直流高压发生器

测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V…

直流高压的产生一般有三种方法。种手摇发电机式。 目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利 用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。

(2)测量回路

在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二 为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。 表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。另 一个方法是用线性电流表作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的,当指针在无穷大处,电流线圈正好在磁通密度强的地方,所以尽管 被测电阻很大,流过电流线圈电流很少,此时线圈的偏转角度会较大。当被测电阻较小或为0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方,由 此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了非线性的矫正。一般兆欧表表头的阻值显示需要跨几个数量级。但当用线性电流表头直接串入测量回路中就不行了,在 高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨,为了也要达到非线性矫正就必须在测量回路中加入非线性元件。从而达到在小电阻值时产生分流作用。在高电阻时不产生 分流,从而使阻值显示达到几个数量级。随着电子技术及计算机技术的发展,数显表逐步取代指针式仪表。

绝缘电阻数字化测量技术也得到了发展,其中压比计电路就是其中一个较好测量电路,压比计电路是由电压桥路和测量桥路组成。这两个桥路输出的信号分别通过A/D转换再通过单片机处理直接转换成数字值显示。

选用

选用绝缘电阻表主要是测量电压值,另一个是需要测量的范围,是否能满足需要。如测量很频繁好选带有报警设定功能

绝缘电阻表的使用方法和注意事项

摘要:电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。绝缘电阻表,又称摇表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的专用仪器,所以我们要了解它的使用方法和注意事项。 关键词:绝缘电阻表 使用方法 注意事项

绝缘电阻表,又称摇表或者兆欧表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的专用仪器。它由一个手摇发电机和一个磁电式比率表两大部分构成,手摇发电机提供一个便于携带的高电压测量电源,电压范围在500~5000V之间,磁电式比率表是测量两个电流比值的仪表,由电磁力产生反作用力矩来测量电器设备的绝缘电阻值。根据其测量结果,可以简单的鉴别电气设备绝缘的好坏。常用绝缘电阻表的额定电压为500V、1000V、2500V等几种。它的标度尺单位是“兆欧”(MΩ)表示。

1 绝缘电阻表使用

绝缘电阻表有三个接线端子,一个标有“线路”或“L”的端子(也称相线)接于被测设备的导体上;

另一个标有“地”或“E”的端子接于被测设备的外壳或接地;第三个标有“屏蔽”或“G”端子接于测量时需要屏蔽的电极。

1.1 绝缘电阻表选择 要正确选择额定电压合适的绝缘电阻表。绝缘电阻表的额定电压就根据被测设备的额定电压来选择,绝缘电阻表的额定电压即其内部电源的直流电压过高,可能在测试时损坏被测设备的绝缘;绝缘电阻表的额定电压过低,所测结果又不能反映工作电压作用下电气设备的绝缘电阻。一般规程规定测量额定电压在500V以下的设备时,宜选用500~1000V的绝缘电阻表;额定电压500V以上时,应选用1000~2500V的绝缘电阻表。

1.2 绝缘电阻表使用方法

①使用前要检查指针的“0”与“∞”位置是否正确。检查方法是,先使“L”、“E”两端子开路,将绝缘电阻表放在适当的水平位置,摇动手柄至发电机额定转速(一般为120r/min)后,指针应指在“∞”位置上。如果不能达到“∞”,说明测试用引线绝缘不良或绝缘电阻表本身受潮。应用干燥清洁的软布,擦试“L”端与“E”端子间的绝缘,必要时将绝缘电阻表放在绝缘垫上,若还达不到“∞”值,则应更换测试引线。然后再将“L”、“E”两端子短路,轻摇发电机,指针应指在“0”位置上。如指针不指零,说明测试引线未接好或绝缘电阻有问题。

②绝缘电阻表的测试引线应选用绝缘良好的多股软线,“L”、“E”两端子引线应独立分开,避免缠绕在一起,以提高测试结果的准确性。

③在摇测绝缘时,应使绝缘电阻表保持额定转速,一般为120~150r/min。测试开始时先将“E”端子引线与被测设备外壳与地相连接,待转动摇柄至额定转速后再将“L”端子引线与被测设备的测试极相碰接,等指针稳定后(一般为1min),读取并记录电阻值。在整个测试过程中摇柄转速应保持恒定匀速,避免忽快忽慢。测试结束时,应先将“L”端子引线与被测设备的测试极断开,再停止摇柄转动。这样做,主要是防止被测设备的电容对绝缘电阻表的反充电而损坏表针。

1.3 绝缘电阻测量绝缘电阻接线和方法

①测量照明或电力线路对地的绝缘电阻,E接线端可靠接地,L接线端与被测线路相连,如图a所示。

②测量电动机的绝缘电阻,将绝缘电阻表的接地端E接机壳,L接线端接电机的绕组,然后进行摇测,如图b所示。

③测量电缆的绝缘电阻,测量电缆的线芯和外壳的绝缘电阻时,除将外壳接E,线芯接L外,中间的绝缘层还需和G相接,如下图c所示:

测量时,转动手柄要平稳,应保持120r/min的转速。电气设备的绝缘电阻随着测量时间的长短不同,通常采用1min后的指针指示为准,测量中如果发现指针为零,应停止转动手柄,以防表内线圈过热而烧坏。 在绝缘电阻表停止转动和被测设备放电以后,才可用手拆除测量连线。

④绝缘电阻表记录读数时,应同时记录当时的环境温度和湿度,便于比较不同时期的测量结果,分析测量误差的原因。

⑤绝缘电阻表接线柱的引线,应采用绝缘良好的多股软线,同时各软线不能绞在一起。

2 绝缘电阻表使用注意事项

①绝缘电阻表的发电机电压等级应与被测物的耐压水平相适应,以避免被测物的绝缘击穿。

②禁止摇测带电设备,双回路架空线路或母线,当一路带电时,不得测量另一路的绝缘电阻,以防高压的感应电危害人身和仪表的安全。

③严禁在有人工作的线路上进行测量工作,以免危害人身安全。雷电时禁止用绝缘电阻表在停电的高压线路上测量绝缘电阻。

④在绝缘电阻表没有停止转动或被测设备没有放电之前,切勿用手去触及被测设备或绝缘电阻表的接线柱。

⑤使用绝缘电阻表摇测设备绝缘时,应由两人担任。

⑥摇测用的导线应使用绝缘线,两根引线不能绞在一起,其端部应有绝缘套。

⑦在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表的位置必须选择适当,保持与带电体的安全距离,以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。

⑧摇测电容器、电力电缆、大容量变压器、电机等容性设备时,绝缘电阻表必须在额定转速状态下,方可将测量笔接触或离开被测设备,以免因电容放电而损坏仪表。

⑨测量电器设备绝缘时,必须先断电,经放电后才能测量。

⑩每年检验一次,不合格不得使用。