处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

绝缘电阻测试仪概念及作用是什么

绝缘电阻测试仪概念及作用是什么
来源:网络整理 时间:2019-06-17

绝缘电阻检测仪简介

绝缘电阻测试仪又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等,适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。绝缘电阻测试仪适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。 绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。 操作简捷,携带方便。 低耗电,用8&TImes;1.5V(AA,R6)电池供电,使用时间长。 具有电池容量检查功能。

什么是绝缘电阻测试仪

绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。我们测定产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金属部分(外壳)之间的绝缘电阻,按不同的产品,施加一直流高压,如100V、250V、500V、1000V等,规定一个低的绝缘电阻值。有的标准规定每kV电压,绝缘电阻不小于1MΩ等。目前在家用电器产品标准中,通常只规定热态绝缘电阻,而不规定常态条件下的绝缘电阻值,常态条件下的绝缘电阻值由企业标准中自行制定。如果常态绝缘电阻值低,说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻低,可能是在嵌线时绕组的均线槽绝缘受到损伤所致。在使用电器时,由于突然上电或切断电源或其它缘故,电路产生过电压,在绝缘受损处产生击穿,造成对人身的安全或威胁。

绝缘电阻名词术语

1,绝缘电阻表(兆欧表)-用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的电测量仪表,其单位用MΩ表示。

2,测量端钮-绝缘电阻表用来连接被测量的接线端子。绝缘电阻表的测量端钮应分别标出线路端钮L,接地端钮E,屏蔽端钮G的标志符号。

3,端钮电压-绝缘电阻表线路端钮和接地端钮之间的电压。

4,额定电压-绝缘电阻表测量端钮处于开路状态下输出电压的标称值。

5,开路电压-绝缘电阻表测量端钮处于开路状态下所测量的输出电压实测值。

6,中值电压-绝缘电阻表测量端钮L、E连接中值电阻所测量的输出电压值。

什么是绝缘电阻测试?

一个电气系统就象是管道系统一样,电压好比是液体压力,电流好比是液体的流速,而电气绝缘就好比是管壁。绝缘防止电子从导体发生漏泄其作用的大小是用绝缘电阻表示的。有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧(M)。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻。为了发现管道系统中的渗漏,您需要对其加压。由于在水压时容易发现渗漏现象,所以您不能关闭自来水来检查渗漏。但是,您会限制可用的自来水,这样就能够在发现大的漏洞时不至于在周围喷洒出太多的水。比较理想的测试是在高(但也并不是特别高)压下提供有限的水量。这正是电气绝缘测试仪要做的事情。绝缘测试仪(兆欧表)会在绝缘系统上加直流电压,并测量由此产生的电流。这样就能够计算并显示绝缘的电阻值(绝缘将电流束缚在电线中的程度,或者说防止电流漏泄的程度)。便携式绝缘测试仪(兆欧表)一般输出的测试电压为50V、100V、250V、500V或1000V。正象在管道系统中那样,目的是提供一个并非是特别高的压力(电压)。我们希望发现已有的漏泄,但是并不希望对系统造成过应力而产生新的漏泄。较低的电压用于低压系统,例如电话、网络或控制线路;较高的压力用于测试电力系统绝缘。

当电气绝缘出现故障时会发生什么情况?

电气绝缘不仅仅是包着电线的塑料聚合物材料,它是由电缆绝缘层、套管绝缘子、线管内空间、马达和通用设备组成的完整系统。机械压力、污染和温度变化都能造成这些组件随时间而恶化,使电流发生漏泄。电流漏泄会产生以下的几个问题:1,当电流穿过绝缘层时产生热量,会使绝缘层恶化,直到终绝缘失效,并会形成火灾隐患。2,漏泄电流必需返回至源极,它将流经任何可用的导体、线管、管道、水或大地返回到源极。这种不利的电流会产生危险的电压。3,漏泄电流是没有效率的。经绝缘层漏泄的电流并不能驱动马达、发光或加热,但是仍然会产生消耗。4,漏泄电流会引起过流保护装置跳闸,使马达和变压器过热。结果就是差的电气绝缘造成设备发生故障、生产线停工。现在,没有哪个工厂能够经受得住计划外的停工。“客户需要快速诊断故障。没有人愿意损失生产时间,并且许多客户都急切地想知道他们是需要修理设备呢还是需要简单地进行更换。”

绝缘电阻测试的作用

通过测试系统中不同组件的绝缘电阻(变压器、开关装置、导线、马达),技术员就可以隔离并修复发生故障的部件。技术员利用测试来检验导线和地或者相邻导线之间的高绝缘电阻。两个常见的例子就是测试马达绕组和马达底座之间的绝缘,以及检查相导体和搭铁线/机笼之间的电阻。在给系统加电之前,利用绝缘测试验证它是健全的,能够改善系统的性能;绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷,而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。在欧盟,该项测试是强制性的,即使对小的民用系统也是如此。

绝缘电阻测试仪特性

1、仪表的绝缘测试对于5400在500V可测20GΩ, 在1000V可测40GΩ, 在2500V可测100GΩ;对于5500型在2500V可测100GΩ, 在5000V可测200GΩ;对于5600型在5000V可测200GΩ, 在10000V可测400GΩ;。

2、额定的输出电压保持在对5400型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对5500型为20MΩ/40MΩ;对5600型为40MΩ/80MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。

3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。

4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。

5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。

6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)。

7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。