处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

色环电阻分为五环和四环及区别

色环电阻分为五环和四环及区别
来源:网络整理 时间:2019-06-14

色环电阻

色环电阻是电子电路中常用的电子元件,色环电阻就是在普通的电阻封装上涂上不一样的颜色的色环,用来区分电阻的阻值。保证在安装电阻时不管从什么方向来安装,都可以清楚的读出它的阻值。色环电阻的基本单位有:欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)。1兆欧(MΩ)=1000千欧(KΩ)=1000000欧(Ω)。

平常使用的色环电阻可以分为四环和五环,通常用四环。其中四环电阻前二环为数字,第三环表示阻值倍乘的数,后一环为误差;五环电阻前三环为数字,第四环表示阻值倍乘的数,后一环为误差。误差通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代笔误差的,绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。

色环电阻分为五环和四环,有四种颜色的为四环电阻,五种颜色标在电阻体上的为五环电阻,下来我们来看下认识下五环电阻的表格,大家一定要熟记这个表格,下面的电阻将严格按这个表格进行读数操作,这个表格是要背下来的。

掌握了上面的表格后,现在我们来让大家认识五环电阻如何来进行读数操作,首先我们要知道哪个是位数,大家看下图,颜色有五种,所以是五环,我们要根据五环的表格来进行读数,然后我们要知道哪个是色环,大家看下区别在哪,一边四种颜色的距离靠得近,另一色环就离得远一些,所以我们从左到右,就知道色环为黄色,依次为紫色,黑色,橙色,棕色。

所以呢黄色在环就是4,第二环紫色为7,第三环黑色是0,第四环就是乘积了10的3次方也就是1000,第五环是误差了棕色为±1%,现在我们来计算出来阻值是多少470*1000=470K,然后误差是±1%,所以阻值的范围是在465.3K——474.7K之间阻值都是正常的。

下面的是四环电阻的表格的颜色标识以及读法。

掌握了上面的表格后,现在我们来让大家认识四环电阻如何来进行读数操作,了解了五环的操作后,四环的操作也是比较简单的,首先四环和五环的区别在于,少了一环为有效数学而已,其它的读法差不多,按照上面的表格操作就好了,我们知道位颜色是红色,依次为红色,黑色,橙色。

所以呢红色在环就是2,第二环红色为2,第三环黑色是乘积10的0次方也就是1,第五环是误差了金色为±5%,现在我们来计算出来阻值是多少22*1=22欧,然后误差是±5%,所以阻值的范围是在20.9R——23.1R之间阻值都是正常的。

四色环电阻

四色环电阻就是指用四条色环表示阻值的电阻,从左向右数,如图所示。第色环电阻识别一道色环表示阻值的一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值倍乘的数;第四道色环表示阻值允许的偏差(精度)。

例如一个电阻的环为红色(代表2)、第二环为紫色(代表7)、第三环为棕色(代表10倍)、第四环为金色(代表±5%),那么这个电阻的阻值应该是270Ω,阻值的误差范围为±5%。

五色环电阻

五色环电阻就是指用五条色环表示阻值的电阻,从左向右数,如图所示。道色环表示阻值的一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值的第三位数字;第四道色环表示阻值的倍乘数;第五道色环表示误差范围。

例如以个五色环电阻,环为红(代表2)、第二环为红(代表2)、第三环为黑(代表0)、第四环为黑(代表1倍)、第五环为棕色(代表±1%),则其阻值为220Ω&TImes;1=220Ω,误差范围为±1%。

六色环电阻六色环电阻就是指用六色环表示阻值的电阻,如图所示,六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。

五环和四环的区别是什么

五条色环的电阻器叫精密电阻器。它与四条色环的电阻器的区别是:五条色环的前三环表示有效数字,第四环为在前三环后边加O的个数。另外五条色环的电阻器表示误差的第五环颜色比四环电阻器误差环的颜色要多好几个,即棕:±1%,红:±2%,绿:±0.5%,蓝:±0.25%,紫:±0.1%,金:±5%,银:±10%。例如:某五环电阻器的颜色分别为红、紫、棕、红、棕,则这个电阻器的阻值为27100Ω=27.1kΩ。误差为±1%。

云汉芯城被列入”全国供应链创新与应用试点企业“,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次