处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

绝缘电阻和接地电阻的区别

绝缘电阻和接地电阻的区别
来源:网络整理 时间:2019-06-12

一、绝缘电阻简介

绝缘电阻是电气设备和电气线路基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。

绝缘电阻影响因素:

1、环境温湿度

一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。

2、测试时间

用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。

3、电缆自身因素

当电缆受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。

绝缘电阻测量方法:

兆欧表法这种方法适合用在测量没有安装到管道上的绝缘(法兰)的绝缘电阻值。

测量的方法:首先按照兆欧表测量的方法连接各处线路。测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。然后测量仪器宜为500V/500MΩ(这里的误差不能大于百分之十)兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头(法兰)的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。

二、接地电阻简介

接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。

接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。

接地电阻测量方法:

影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的。

接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。

在测接地电阻时,有些因素造成接地电阻不准确:

(1)地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值。

(2)测试线方向不对,距离不够长。解决的方法:找准测试方向和距离。

(3)辅助接地极电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。

(4)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。

(5)干扰影响。解决的方法:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。

(6)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法:更换电池。

(7)仪表精确度下降。解决的方法:重新校准为零。

接地电阻的测试值的准确性,是判断接地是否良好的重要因素之一。测试值一旦不准确,要不浪费人力物力(测值偏大),要不就会给接地设备带来安全隐患(测值偏小)。

三、绝缘电阻和接地电阻的区别

绝缘电阻是测试电线电缆相间、层间以及中性点之间的绝缘程度,测试数值越高,绝缘性能越好,绝缘电阻的测量可以采用DMG2672电子兆欧表进行测量。

接地电阻是电气设备依靠大地连接成同电位的一种方法,是反应导线或防雷引下线与大地接触的紧密程度,接地电阻值的大小是保证人身安全的一种有效措施,接地电阻的是否合格的测量可以采用DER2571数字接地电阻测试仪进行测量。

绝缘电阻测试原理:

当测量绝缘电阻时,把直流电压U加于绝缘物上,此时有一电流随时间做衰减性变化,后趋于一个稳定值,通常,这个电流是电容电流、吸收电流和传导电流的总和,电容电流Ic,它的衰减速度很快;吸收电流Iaδc,它比电容电流衰减慢得多;传导电流Inp,它经很短时间就趋于稳定。

如果绝缘没有受潮并且表面清洁,瞬变电流分量Ic、Iaδc很快衰减为零,仅剩很小的传导电流Inp通过,因为绝缘电阻与流通电流成反比,绝缘电阻将上升很快,并且稳定在很大的数值上。反之,如果绝缘受了潮,传导电流显著增大,甚至比吸收电流Iaδc起始值增大更快,瞬变电流成分明显减少,绝缘电阻值表现很低,并且随时间的加长而变化甚微,所以,在绝缘电阻试验中,一般通过吸收比判断绝缘的受潮情况,而当吸收比大于1.3时,表明绝缘良好,如果吸收比近于1时,就表明绝缘受了潮。

电子兆欧表进行测量适用于电缆、导线、变压器、电机等电气设备。

接地电阻测量仪原理:

通过被测物的“E”(接地电极)和“H(C)”(供电电极)间的交流恒电“I”得到接地电阻值“Rx”,发现“E”(接地电极)和“S(P)”(测量电极)间的位差“V”。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次